This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM437X:有关 BIOS_exit 函数的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636800/rtos-processor-sdk-am437x-question-on-bios_exit-function

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我的程序只应在非正常情况下(如缺少内存、异常等)或断电时停止。 如果完整性检查失败、则需要重新启动 SoC。 我想让 CPU 一直处于循环状态、直到看门狗超时并复位 SoC。

是否可以使用 BIOS_exit()来实现此要求?

BIOS_exit()到底有什么作用?

BIOS_exit()参数的含义是什么?

已安装的组件:
CCS 7.2
GCC ARM 编译器4.9.3
PROCESSOR_SDK_RTOS_AM437X 4.00.04
AM437x PDK v1.0.7
BIOS 6.46.05.55
xdctools 3.32.02.25_core

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 software-dl.ti.com/.../BIOS.html

    BIOS_exit()函数将内部 SYS/BIOS 线程类型设置为 ThreadType_Main、然后调用 System_exit (stat)、传递'state'参数。

    software-dl.ti.com/.../System.html

    void System_exit (int stat);

    参数
    STAT—退出状态以返回呼叫环境。
    详细信息
    当可执行文件需要正常终止时、调用此函数。 此函数设置退出代码并简单地调用 exit。 然后执行通过 System_atexit 或 ANSI C Standar Library atexit 函数绑定的所有函数。 在此期间调用 SupportProxy 的 exit 函数。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。