This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:MMC0能否支持超过8G eMMC?

Guru**** 2555720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1186919/am3352-could-mmc0-support-more-than-8g-emmc

器件型号:AM3352

您好、专家、

参考链接、如果我们要使用8GB eMMC、我们只能连接到 MMC1? MMC0不能使用!!!! 是吗?

AM3358:MMC1 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛上 eMMC 的最大容量

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、这正是技术参考手册(TRM)的内容。 如果您对 TRM 有任何后续问题、我会将您的主题重新分配给我们的一位硬件工程师。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eMMC 器件的大小与硬件无关。 如果 TRM 指示指定特定端口、则它必须与引导期间使用的 ROM 代码相关。 由于没有硬件限制、我无法回答这个问题。 因此、我要将此主题重新分配给软件团队。  

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    要进行确认、您是否要使用 EMMC 进行引导? TRM 限制看起来与 ROM 引导流程相关、而不是与 MMC 外设本身相关:

    26.1.7.5.2系统互连
    每个接口对其支持的存储器类型都有引导限制:-
    •MMC0支持从 MMC/SD 卡固定框架引导、还支持从引导
    容量小于4GB 的 eMMC/ESD/Managed NAND 存储器器件。
    •MMC1支持从容量为4GB 的 eMMC/ESD/受管 NAND 存储器器件或引导
    更大。

    因此、如果您使用 EMMC 进行引导、则限制为4GB。

    但是、如果您在启动后仅使用 EMMC 进行存储、我不知道从硬件或软件角度对 MMC0大小的任何限制。

    此致、

    Nick