This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:DSP DDR 带宽

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636792/am5728-dsp-ddr-bandwidth

器件型号:AM5728

团队、

客户提供:DSP 和 DDR 之间的存储器带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    作为 Proc SDK 的一部分、我们没有任何标准基准可供我在此基础上共享。
    我们的大多数 Linux 系统性能数据都发布在此处。

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide

    专门针对 DSP/DDR 以及使用 EDMA 的简单存储器到存储器吞吐量等应用、现在您可以查看以下应用、而不是我们的汽车团队提供的应用
    www.ti.com/.../sprac21.pdf

    此器件和 AM57x 具有相同的架构沿袭、应用手册中列出的性能编号应能很好地体现您对 AM57x 系列的期望。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 关闭它。