This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:PCM5142 I2C 控制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636922/ccs-tms320c5545-pcm5142-i2c-control

器件型号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我将使用 C5545通过 I2C 控制 PCM5142的 miniDSP。

是否有示例代码? 或一些提示?

请帮帮我。

谢谢你

再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minkyo、

    您可以从 CSL 版本中获取一些 I2C 示例、这些示例可从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载

    C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\ccs_v6.x_examples\i2c

    此论坛不支持 PCM5142器件、因此不确定必须发送哪些特定 I2C 命令等

    Lali