This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CDC USB 与 DSP-BIOS 一同打开

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636670/ccs-ccstudio-cdc-usb-open-with-dsp-bios

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要在 C5517器件上使用 USB 全速。 我正在使用 CSL 库、并尝试让 CSL_usbCdcTest 在 DSP-BIOS 项目上工作。

在此步骤中、项目只需将 PLL 设置为100MHz 系统时钟并打开 CDC USB 连接。

我有一个用于初始化的主函数、然后程序处于空闲循环中。

我注意 到、如果我在 main 内部(在空闲循环开始之前)运行 CSL_usbCdcTest 作为函数、我可以正确地看到 PC 上的枚举。 如果我将 CSL_usbCdcTest 移动 到主函数之外并让它作为 GEL 函数运行、则枚举会失败。

为什么会发生这种情况?

您是否有关于如何在  DSP BIOS 项目上使用 CSL_usbCdcTest 的示例或建议?

谢谢你

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan