This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:在 AM57x SDK 中运行 setup.sh 脚本时出错

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636906/linux-error-running-setup-sh-script-in-am57x-sdk

工具/软件:Linux

您好!

  我已安装 Linux SDK ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.01.00.06、并且我正在使用 Linux 主机 Ubuntu 16.04

运行 setup.sh 脚本时、我遇到如下错误

--------------------------------------------------
TISDK 设置脚本
此脚本将为 SDK 开发设置您的开发主机。
此脚本的一部分需要管理员权限(sudo 访问)。
--------------------------------------------------
从 Ubuntu 12.04开始、串行设备仅可由"删除"组的成员访问。
用户必须与此组分开才能拥有访问串行设备的适当权限。

您是否使用 sudo 运行此脚本? 检测到的用户名是'root'。
在下面验证并输入您的 Linux 用户名
[ root ] root

用户'root'已经是'dialout'组的一部分

--------------------------------------------------
安装程序包脚本
此脚本将确保您安装了正确的主机支持包
如果要安装软件包、此脚本需要管理员权限(sudo 访问)。
--------------------------------------------------
系统需要安装软件包 nfs-kernel-server libncurses5-dev screen uboot-mkimage
安装要求您具有管理员权限(sudo 访问权限)
进行通信。 您是否拥有管理员权限?
键入'y'继续,或键入'n'退出安装:y
执行 sudo apt-get install nfs-kernel-server libncurses5-dev screen uboot-mkimage
正在读取软件包列表... 完成
构建依赖关系树       
正在读取状态信息... 完成
软件包 uboot-mkimage 不可用、但由另一个软件包引用。
这可能意味着封装缺失、已停产、或
仅可从其他来源获取
但是、以下封装替代了它:
 u-boot-tools:i386 u-boot-tools

E:软件包'uboot-mkimage'没有安装候选项
设置失败,正在中止..
设置失败,正在中止..

如何在 Ubuntu 16.04上获取 uboot-mkimage 软件包?

如果我需要修改脚本、需要进行哪些更改?

我是否使用不受支持的主机版本? 因为在发行说明中、他们提到支持的主机为 Ubuntu 14.04和 Ubuntu 16.04。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    按照错误日志中的建议、只需 sudo apt-get install u-boot-tools:i386。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    谢谢、它成功了。

    此致、
    Pratik