This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSLCDK138:从 SD 卡引导 Linux

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636497/linux-tmdslcdk138-booting-linux-from-sd-card

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Linux

你好!

我最近开始使用 OMAP-L138 LCDK。
我在包装盒中的 SD 卡上只找到了 MCSK 的一个版本、就像您一样。
在意识到最新的 SDK 04_00....之前、我浪费了一周时间来探索 MCSDK 存在

因此、我现在尝试通过 SD 卡中的 Linux 启动电路板。

是的、我在这里找到并阅读了论坛上对同一问题的讨论
但我没有成功。

首先、我使用 Win32DiskImager 和 omapl138-lcdk-linux-04.00.00.04.img 创建 SD 卡

其次、我将 SW1更改为(1 -关、2 -关、3 -关、4 -开)。
然后、我将 SD 卡插入插槽并为电路板通电。
但什么也不会发生。 控制台或 VGA 中没有任何输出。

那么、您能检查我的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    您需要使用 AISTool 对 u-boot 进行签名并将其安装到 SD 卡上。

    但是、MCSDK 非常旧。

    请下载最新的 TI 处理器 SDK: www.ti.com/.../processor-sdk-omapl138

    安装 SDK 后、您可以运行:
    x0155517@MMS:~$ cd ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.00.04/
    x0155517@MMS:~μ C/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.04$ sudo ./bin/create-sdcard.sh

    这是一个交互式脚本、将为 OMAP-L138 LCDK 创建可引导 SD 卡。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yordan!  

    我使用 Linux 主机和 ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.00.04创建了 SD 卡。 工作正常。

    对于 Linux 主机、使用本机 PC 非常重要。 创建 SD 卡格式 VirtualBox 未成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享。