This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:最大 PRU 时钟

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636885/am5728-maximum-pru-clock

器件型号:AM5728

尊敬的香榭丽舍

AM572x 中允许的最大 PRU 时钟是多少?

尽管根据以下应用手册、我通知最大 PRU 时钟为200MHz、但我的客户希望再次检查、因为他们发现即使在高达300MHz 的频率下超频也没有问题。

为什么我们将 PRU 时钟限制为200MHz?

www.ti.com/.../sprac90.pdf

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    必须在文档中定义的规格范围内使用器件。 否则可能导致不可预测的行为和/或器件故障。 TI 不会讨论超出规格的器件使用。