This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3715:DDR 支持

Guru**** 2588495 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636747/am3715-ddr-support

器件型号:AM3715

您好,

我们 使用 以下 系统:

操作系统:Wince6.0

处理器:AM3715

NAND + LPDDR(MCP):H9DA4GH4JBMCR-4EM

问题:

H9DA4GH4JBMCR-4EM 为 LPDDR2 400m + NAND,我 读取了 AM3715的规格、它可以支持 LPDDR266和 LPDDR333、该表仅显示最小速度、

我看不到 MAX、请确认 AM3715系统中的 LPDDR 速度(仅 LPDDR266和 LPDDR333?)。非常感谢!

H9DA4GH4JBMCR-4EM:Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 TRM 表6-13下方的注1。