工具/软件:Linux
各位专家:
我能够使用 Yocto for SDK 04.00.04成功构建 AM335x-EVM Arago-core-tisdk-image。
我现在要做的是将对 GTK+3的支持添加到我的构建中。 我花了很多时间在 Yocto/bitbake 上阅读并浏览 SDK 层和配方。 我需要有关开始添加 GTK+3的帮助。 使用 bitbake 层显示配方、我发现有适用于 GTK+3的现有配方、但其中许多都说(跳过)。
我的第一个问题是、当显示食谱说已跳过时、这意味着什么? 我一直在谷歌搜索、没有找到好的解释。 显然、配方被跳过、但我的问题是为什么? 是否因为标记为已跳过的电池组与 SDK 中使用的任何其他方法都不相关?
如果我想添加对 GTK+3的支持、我是否需要创建另一层并在其中添加配方? 还是修改现有配方? 我看到有一些电池组配方、我是否会编辑其中一种配方并在其中添加对 GTK+3的依赖? 或者、我是否编辑 gtk+3配方? 或者、我应该在某个位置添加.bbappend 吗?
我认为、一旦我朝着正确的方向开始、我就可以取得进展。
谢谢