请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:66AK2E05工具/软件:Linux
大家好、
我正在研发 K2E EVM (66AK2E05)。 我想在内核中测试 USB 3.0。
将 USB 2.0转换为3.0的任何方法。
我使用 USB 3.0器件(大容量存储)、但 K2E 始终以 USB 2.0速度运行。
/:总线02.Port 1:dev 1、class="root_hub"、Driver=xhci-hcd/1p、5000m
/:总线01.Port 1:dev 1、class="root_hub"、Driver=xhci-hcd/1p、480M
||端口1:DEV 2、If 0、class="mass" Storage、Driver=USB-storage、480M