This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3715:eMMC 版本

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636376/am3715-emmc-version

器件型号:AM3715

您好,

我想将 eMMC 闪存从 eMMC4.41更改为 eMMC5.0、请帮助确认此设计。谢谢!

处理器:AM3715

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eMMC 版本向后兼容、因此可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的操作系统是 Wince6.0、引导闪存是 NAND、eMMC5.0闪存用于客户数据闪存、请帮助我们再次确认、非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从硬件的角度来看、应该没有问题。 TI 无法评论 WinCE、因为我们不支持此软件。