This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:NAND 启动问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636514/am3351-nand-boot-issue

器件型号:AM3351

当前正在生产的客户 正在尝试从  其他 NAND 供应商 MX30LF2G18AC 中验证器件。  当前引导模式适用于较旧器件00100。  无论新设备不起作用、引导 ROM 正在尝试 XIP 引导。  如果引导模式切换到10011、则 AM3351可以从 MX30引导。  但是、如果 NAND 损坏、则无法从 SD 卡重新编程系统。  从其他引导模式启动所需的时间更长。

是否要使用引导模式00100修复/解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    我不确定我是否有适合您的解决方法、但我可能会向您说明它卡在 XIP 引导中的原因。 00100的引导顺序为 UART0、XIP、WAIT、MMC0、NAND。 对于 XIP 引导、ROM 具有检测有效 XIP 映像的相当简单的故障机制。 它从0x08000000处的 XIP 存储器读取第一个位置、如果它不是0x00000000或0xFFFFFFFF、ROM 会认为存在有效映像并尝试从 XIP 存储器引导。 因为它认为它是一个有效的映像、所以它不会尝试按引导顺序从其他源引导。

    出于某种原因、在 ROM 的初始读取过程中、MX30器件会影响 GPMC 总线上的一个或多个数据信号。 除了交换 NAND 器件之外、电路板上还有什么变化吗?

    此致、
    James