This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:硬件设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636383/tmdslcdk6748-hardware-setup

器件型号:TMDSLCDK6748

尊敬的:

  我最近购买了 TMDSLCDK6748套件。 我正在尝试按描述启动板、但对 Tera Term 没有任何响应(我还下载了 USB 转 UART 驱动程序)。 据说 SD 卡保存了 SDK、但没有保存。 它包含一个名为"uImage "的文件、大小为2 MB、没有扩展名。 有人可以提供帮助吗?

此致

拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rabah、

    您能否检查 Tera Term UART 设置为115200bps 8-N-1、禁用硬件和软件流控制并检查所选接口。
    uImage 文件没有扩展名-这是正确的。

    BR
    Tsvetolin Shulev