请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6457 工具/软件:TI-RTOS
NDK。
如何使用不同的 IP 地址启动两台 TCP 服务器?
我想运行两个具有不同 IP 地址的 TCP 服务器。
(169.254.X.X 和192.168.X.X)。
如何操作?
使用 NC_NetStart 制作两个线程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
NDK。
如何使用不同的 IP 地址启动两台 TCP 服务器?
我想运行两个具有不同 IP 地址的 TCP 服务器。
(169.254.X.X 和192.168.X.X)。
如何操作?
使用 NC_NetStart 制作两个线程?