This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:nRESETIN_OUT 引脚问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/636281/am3358-nresetin_out-pin-question

器件型号:AM3358

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
如果客户希望使用 nRESETIN_OUT 引脚作为热复位源、除了添加外部电阻器外、他们是否需要为 AM335x 设置任何寄存器才能使用它?

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否、当产生热复位时、它将直接在器件引脚上输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我知道、当生成热复位时、该引脚将输出状态。
    我想知道用户是否需要设置任何电阻器来将外部热复位引脚用作 nRESTIN_OUT。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我在上一篇文章中已经清楚地回答了这一点:不
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    明白了!

    此致。
    Kaka