This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:USB 断开问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/694751/linux-processor-sdk-am335x-usb-disconnect-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你好、bin Liu

我看到这个问题

由于某种原因 USB 断开连接、这位于新的内核 SDK 中、您可以检查一下

请参阅随附的日志

e2e.ti.com/.../second_5F00_log.log

e2e.ti.com/.../usb_5F00_diconnects.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    只是为了澄清一下、这在以前的版本中是否有所不同?

    BIN 离开办公室一周、在他返回之前无法查看这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在旧版本上、它在新版本上运行正常、我看到此 USB 断开连接并重新连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    这些日志似乎告诉电路板有集线器和 USB 设备的电源问题。

    这是在您的定制板上还是在任何 TI AM335x EVM 上?

    如果是您的电路板、它是否在 VBUS 上提供足够的电源? USB 主机在靠近 USB 插座的 VBUS 上还需要大于120uF 的电容、该电路板是否满足要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。 谢谢。