This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:无 VBUS 信号的 USB 主机模式

Guru**** 2547240 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/693884/am3358-usb-host-mode-without-vbus-signal

器件型号:AM3358

您好!

在未激活 VBUSIN 信号的情况下、我可以在主机模式下操作 USB1外设吗? 在 FW 中是否可以执行一些操作来忽略/覆盖 VBUSIN 信号、从而使 USB 接口在主机模式下正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么软件? 哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们将 Debian 用于 Beagle Bone Black。 在我们的设计中、我们使用具有 AM3358的 Octavo 板载系统、但我们没有为 USB1路由 VBUSIN 信号。 我们希望在主机模式下使用 USB1、但它看起来像是 Debian 需要该信号正常工作。 是否有一些寄存器设置可以调整、使 USB1在没有 VBUSIN 信号的主机模式下工作?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、

    很抱歉耽误你的回答。 我不在办公室。

    您的问题的简短答案是-它没有软件控制、必须连接 VBUS_IN 信号。

    TRM 第16.2.7节"USB 控制器主机和外设模式操作"详细说明了如何使用 VBUS_IN 信号在主机模式下运行。