This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415:TMS320C6415

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6415, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/691795/tms320c6415-tms320c6415

器件型号:TMS320C6415
主题中讨论的其他器件: TMS320C620166AK2G12

您好!

 TI 是否拥有可在2个 T1链路上执行回波消除器的 DSP 和软件?

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    TMS320C6415能够在2个 T1链路上执行回波消除。
    有关详细信息、请参阅《使用 TMS320C6201实现线路回波抵消的性能分析》、网址为:
    www.tij.co.jp/.../spra421.pdf
    请注意、链接的文档是指 TMS320C6201、它具有1200MIPS 的性能、但 TMS320C6415具有5760MIPS @ 720MHz 时钟速率。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个说明:声学回波抵消器的 MIPS 要求取决于所有可能回波的最长持续时间、但一个通道的典型必要性能为6至20 MIPS。
    danlawtechnologies.com/.../Echo_cancel_systems.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解 IT 支持 T1、它还支持 E1?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正如 TMS320C6415产品页面中描述的、它的特性:
    www.ti.com/.../TMS320C6415
    三个多通道缓冲串行端口:
    -到 T1/E1、MVIP、SCSA 成帧器的直接接口



    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在寻找具有 PCM 输入和 PCM 输出接口的回声消除器
    TMS320C6415是否具有它,如果不能,您是否可以为此要求提供 PN?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    女士、

    为什么您选择查看此项目的 TMS320C6415? 它专门为您带来了哪些功能?

    其他人可能有不同的意见、但我没有看到需要 PCM 输入。 根据您想要实现的具体内容、您可以使用 McBSP 线路进行创造性设计、并在软件中实现您想要的内容。 这在 MIPS 中可能很昂贵、但您的 AEC 实施可能还有很多剩余的空间?

    另一种方法是移至66AK2G12处理器。 它在更先进的 DSP 上具有更好的数学性能、它包含 PRUSS、可用于实现您想要的大多数 I/O 方案。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到有1个 McBSP 通道可以连接到 E1/T1成帧器,但我们需要连接2个 E1/T1成帧器,我们怎么做? 对我来说,这块芯片似乎太贵了,你没有什么简单的东西吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    女士、

    我们一直在努力解决您的问题、但这条线程似乎无法很好地融合。

    [引用 user="hen"]我发现有1个 McBSP 通道可以连接到 E1/T1成帧器,但我们需要连接2个 E1/T1成帧器[/quot]

    请参考您参考的文档和陈述。 Tsvetolin 向您展示了上面的摘录、其中有3个 McBSP 端口。 如果您发现了替代信息、请向我们说明。

    [引用 user="hen"]如果您没有简单的东西,此芯片似乎是超致命的?

    您可以访问各种产品选择指南、在多个 TI 处理器系列中准确搜索所需内容。 从 TI.com 开始、依次单击"产品"和"处理器(基于 ARM 或 DSP 的高性能或两者)"或微控制器(低功耗、低成本、低时钟速度、低复杂性)。 在这些页面上、将有一个"产品"选项卡可供单击。 单击"产品"选项卡后、您可以向下滚动以查看产品选择筛选器、以查找所需的功能、价格、速度或 I/O。

    要获取建议或在上述产品选择指南中查找合适的器件、您需要拥有一份 I/O 和处理性能的所有要求列表。 T1通常意味着大量并行数据通道进入和/或流出。 回波消除可能意味着高/中/低处理要求、具体取决于产品的性质。 您是您想要构建的产品的专家;我们可以解决器件问题以提供帮助。

    此致、
    RandyP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    TI 是否还提供回波抵消器的代码?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    女士、

    其他人可能会对您有更好的回答、但我建议您在 TI.com 上搜索各种术语、如"回声抵消器"、"回声抵消"等、而不使用引号。

    您可能还需要浏览可用的 TI 参考设计、这些设计当前可在 TI.com 上找到、单击"Applications & Designs"选项卡。 需要查看的列表很长、但您可能还会找到一些其他应用于贵公司正在开发的其他产品或您可能正在考虑未来产品的产品的列表。

    对于它的价值、如果我的任何问题没有得到解答以进行澄清、我建议您从 C6748开始、并使用其 LCDK6748板来尝试一下。

    此致、
    RandyP