This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:我无法使用64位 windows7对 C5535 eZdsp 进行 USB 引导。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/692641/tms320c5535-i-can-not-do-usb-boot-of-c5535-ezdsp-with-windows7-64bit

器件型号:TMS320C5535

您好!

C5535EZDSP 的 USB 引导无法通过64位 windows7完成。

我安装了 sprabl7c.zip 中包含的64位驱动程序、但它有一个警告标记。
(随附的文件连接 eZdsp 的 USB (J1))

问题1.
是否可以使用 Windows 7 64位启动 USB C5535 ez DSP?
是否可以在 Windows 10上运行?
问题2.
此 USB 引导是理解该连接的正确答案
使用 SD (eMMC)是批量传输、不能视为直接存储?
问题3.
USB 引导在手册中、支持从 SD (eMMC)引导。
尺寸等是否有限制?

此致、
da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案尚未到达。
    这是什么类型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DA、
    我们必须仔细研究这个问题并返回给您。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    您的 Win7似乎阻止了未安装的安装程序。 您可以暂时禁用数字格式化的强制执行(使用 google 查看详细步骤)、然后重新安装。

    问题1:是的、如果安装正确。

    Q2:USB 引导使用 USB 主机(PC)和 C55x 引导加载程序之间的 USB 批量传输。 它不支持通常用于 SD 卡或 USB 闪存驱动器的 USB 海量存储类。

    Q3:它不支持通过 USB 端口从 SD 卡引导。 请参见 Q2。

    C55x 支持 SD 卡引导(FAT 16/32格式化 SD 卡)、但通过 SD/MMC 接口。

    BR、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    即使 C5535是通过 USB 连接的、也会发现它无法与大容量存储设备连接。

    我在测试模式下设置 Win7并安装了驱动程序、但无法使用 USB_boot_64.exe。
    你有什么建议吗?

    命令行
    > usb_boot_64.exe
    DriverInit:无法初始化 USB 驱动程序:错误0x20000007 ("内部系统错误")

    设备管理器(设备为 EZDSP5535)

    此致、
    da