This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5410A:是否有适用于此 DSP 系列的 FMEDA?

Guru**** 2548990 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5410A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/691684/tms320vc5410a-is-there-a-fmeda-available-for-this-dsp-series

器件型号:TMS320VC5410A

是否有人知道用于 TMS320VC5410A 或任何 TMS320系列的 FMEDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    我正在向我们的质量团队核实。 您是否正在处理特定问题? 您能进一步描述您的问题吗?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我正在研究 FMEA、DSP 的一些详细级别故障模式信息、例如 FMEDA、将非常有帮助。

    谢谢、

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    很抱歉耽误你的时间。
    此请求是否与您的另一帖子 TMS320VC5410A:IEEE 1149.1 JTAG/仿真-无法运行? e2e.ti.com/.../2333270

    我们没有适用于该商品的 FMEA、DFMEA 或 DFMEDA。

    此致、
    标记