工具/软件:Linux
尊敬的 Sirs:
使用 VSDK 03_03_00_00时、我发现其中没有 Linux 视频帧缓冲区。 即使我们在 DRM 中启用帧缓冲区、系统仍然没有帧缓冲区。 在使用 dra71-EVM.dTB 并在 omapdrm/OMA_drv.c 中将 display_on_A15_linux 从0设置为1后,VSDK 可以在 Linux 中看到帧缓冲器件(/dev/fb0),并可以使用帧缓冲器进行显示。 这就是 PSDK Linux Automotive 使用的方式。
但是、如果以这种方式使用、如果我们稍后启动 VSDK 演示案例、则会导致 VSDK 断言或内核崩溃。
只想知道:我们如何使用 VSDK 和 Linux 帧缓冲器器件来绘制 GUI、而不会出现任何断言或崩溃。 您能给我指出一种方法吗?
此致、
/ckhsu