This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-C6748:需要有关使用 NDK 实现 WebSocket 的建议

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/693013/rtos-processor-sdk-c6748-need-suggestion-on-websocket-implementation-with-ndk

器件型号:PROCESSOR-SDK-C6748

工具/软件:TI-RTOS

我想在 NDK 上实现 WebSocket。 我正在查看 NDK 希望应用程序连接网页的方式、但我看不到在应用程序级别处理 WebSocket 握手请求的方法。 你们看到了一种我可以做到的方法吗? 我想通过将路径设置为 cgi 来欺骗它、但似乎 Get 请求没有任何内容传递到应用程序级别。 只会传递 POST 请求的内容。 感谢您在这方面提供的任何帮助。

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我已通知 NDK 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 Keystone I (C6678)器件上、我们有一个 Web 服务器示例。 这是您要寻找的吗? downloads.ti.com/.../Examples_and_Demonstrations.html 您可以查看 NDK 部分说明。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是我所要找的。 我想弄清楚的是、我可以通过某种方式将 WebSocket http 请求传递给我、直到达到应用程序级别、以便我可以在我的应用程序中处理它。 我使用的是 NDK 和 NSP 以及 NDK 架构、这限制了我在应用级别获得的结果。 我想和大家一起看看、NDK 是否可以满足我的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    遗憾的是、我们没有 NDK 上的 WebSocket 示例。

    Todd