工具/软件:TI-RTOS
您好!
是否有方法使用链接器符号的值初始化.cfg 文件变量?
在 C 代码中、我将具有如下内容:
extern char __sym;
unsigned int var=(unsigned int)&_sym;
如何从.cfg 文件中执行相同的操作?
我之所以需要这样做、是因为我想更改 XDC 代码所使用的一些变量的值、而不是为它们分配常量数、然后使用符号的值进行分配。
谢谢
家伙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
是否有方法使用链接器符号的值初始化.cfg 文件变量?
在 C 代码中、我将具有如下内容:
extern char __sym;
unsigned int var=(unsigned int)&_sym;
如何从.cfg 文件中执行相同的操作?
我之所以需要这样做、是因为我想更改 XDC 代码所使用的一些变量的值、而不是为它们分配常量数、然后使用符号的值进行分配。
谢谢
家伙
您可以在此处了解如何创建软件包和模块 - rtsc.eclipse.org/.../Lesson_6
完成此操作后、您可以将以下内容添加到模块的 XDC 文件中:
extern UINT symbol = link_symbol;
配置 UINT *cVar;
第一行声明有一些名为 link_symbol 的外部符号、您希望引用它。 您还可以为其创建一个名为'symball'的别名,这就是您将在 cfg 脚本中使用的别名。
第二行定义了一个将接受符号值的参数、该参数将是对链接符号的 C 引用。
现在、在 cfg 脚本中、您可以进行状态指示
VAR Mod = XDC.module ("myPkg.myMod");
Mod.cVar = Mod.symbol;
假设软件包的名称是"myPkg"、模块的名称是"myMoD"。
最后、您可以在 C 文件中找到它
printf ("link_symbol =%d\n"、myMod_cVar);
它应打印链接符号的值。
我不确定您对链接器脚本的疑问。 如何向链接器脚本添加任何内容? 只需添加一个额外的链接器命令文件并定义:
LINK_SYMBOL = 5;
或者 somthing、然后您可以控制链接器命令文件的顺序、但这取决于您的构建环境如何控制它。 在 CCS 中、转到 Project Properties->CCS Build->Link Order 来调整顺序。