This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:边缘检测样片构建、无法在 D3Engineering 入门套件上运行

Guru**** 2543930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/688335/tda3xevm-edge-detect-sample-build-could-not-run-on-d3engineering-starter-kit

器件型号:TDA3XEVM

大家好、  

我对此非常陌生、当我将应用映像加载到 SD 卡中并从 Tera Term 中成功看到时、我无法运行边缘检测单摄像头用例。  

我使用 V3.03 VISION SDK 运行。 下面是我选择边沿检测用例后的日志。  

供参考、我将摄像头连接到 VIN1。  

我还想知道什么是 VIP1、为什么它说蒸汽只有8位?

感谢你的所有帮助。  

阿尔!
TDA3xx SBL 引导

已识别15x15器件

DPLL 配置完成

时钟域配置完成

模块启用配置完成

TI EVM 焊盘配置完成

DDR 配置完成

TDA3xx SOC 初始化完成

应用程序映像下载开始

SD Boot (SD 引导)-文件打开成功完成

IPU1 CPU0映像加载完成

IPU1 CPU1映像加载完成

DSP1映像加载完成

DSP2映像加载完成

EVE1图像加载完成

应用程序映像下载完成

EVE MMU 配置完成

(一

32K 定时器用于测量周期、除以32K 即可得到以秒为单位的时间

复位至 SBL 初始化周期- 10436 (318.48ms)

SBL 初始配置周期- 335 (10.22ms)

SoC Init 周期- 493 (15.04ms)

DDR 配置时钟周期- 230 (7.01ms)

APP 图像加载周期- 174319 (5319.79ms)

从 Core 启动周期- 707 (21.57ms)

SBL 启动周期- 176084 (5373.65ms)

(一

跳转到 IPU1 CPU1应用

跳转到 IPU1 CPU0应用
[IPU1-0] 5.744891 s:***** IPU1_0固件构建时间20:12:05 2018年5月10日
[IPU1-0] 5.745074 s:***系统:CPU 频率 、
[IPU1-0] 6.225858 s:系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行、事件15...
[IPU1-0] 6.226041 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行、事件15...
[IPU1-0] 6.226163:系统:通知寄存器到[DS2]第0行、事件15...
[IPU1-0] 6.226285 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...
[IPU1-0] 6.226529 s:*** utils:CPU MHz = 20MHz ***
[IPU1-0] 6.226651 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[IPU1-0] 6.235893 s:utils:CIO:初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.235984 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[IPU1-0] 6.236076 s:系统:通知初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.236289 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.236381 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.238638 s:系统:正在初始化 TIVx ...
[IPU1-0] 6.238851 s:VX_ZARE_INIT:已启用
[IPU1-0] 6.239004 s:vx_zone_error:Enabled
[IPU1-0] 6.239126 s:vx_zone_warning:Enabled
[IPU1-0] 6.239927 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.239919 s:系统:正在初始化 TIVx ... 完成了!!!
[IPU1-0] 6.240010 s:系统:正在初始化 TIOLX 主机...
[IPU1-0] 6.240437 s:vx_zone_init:[TIvxHostInit:22]主机初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.240529 s:系统:正在初始化 TIOLX 主机... 完成了!!!
[IPU1-0] 6.240620 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.240743 s:系统:系统正在启动!!!
[IPU1-0] 6.240834 s:系统:BSP 公共 Init 正在进行中!!!
[IPU1-0] 6.240895 s:系统:BSP 通用初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.240956 s:系统:BSP 平台正在启动!!!
[IPU1-0] 6.241078 s:系统:BSP 平台初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.241139 s:系统:FVID2正在进行中!!!
[IPU1-0] 6.241292 s:系统:FVID2初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.241383 s:系统:VPS Init in progress!!!
[IPU1-0] 6.241444 s:系统:启用 VPDMA 描述符内存地址转换[0xa0000000 -> 0x80000000]
[IPU1-0] 6.244037 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
[IPU1-0] 6.244159 s:VPDMA 固件地址= 0x9fdc7800
[IPU1-0] 6.244220 s:VPDMA 加载地址= 0x4897d004
[IPU1-0] 6.244342 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
[IPU1-0] 6.244433 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
[IPU1-0] 6.244525 s:*** VPDMA 固件加载成功***
[IPU1-0] 6.281797 s:系统:VPS 初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.282559 s:utils:dma:Hwi 为 INT34创建!!!
[IPU1-0] 6.282895 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
[IPU1-0] 6.283017 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 257232 B (251KB)
[IPU1-0] 6.283200 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
[IPU1-0] 6.283352 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x85703000、总大小= 369086464 B (351 MB)、可用大小= 369086464 B (351 MB)
[IPU1-0] 6.283566 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached bbb @ fc00000、总大小= 915712 B (0 MB)、可用大小= 908032 B (0 MB)
[IPU1-0] 6.283779:系统:正在初始化链接!!!
[IPU1-0] 6.364118 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[IPU1-0] 6.393216 s:板:正在进行板初始化!!!
[IPU1-0] 6.393582 s:板:板初始化完成!!!
[IPU1-0] 6.401512 s:
[IPU1-0] 6.401573 s:VISION SDK 版本:[REL_VISION_SDK_03_03_00_00]
[IPU1-0] 6.401665 s:FVID2版本:[FVID_02_01_00_01]
[IPU1-0] 6.401726 s:BSP 版本:[PDK_01_09_00_xx]
[IPU1-0] 6.401817 s:平台:[EVM]
[IPU1-0] 6.401878 s:SoC:[TDA3XX]
[IPU1-0] 6.401939 s:SoC 修订版:[ES2.0]
[IPU1-0] 6.402000 s:检测到板:[未知]
[IPU1-0] 6.403434 s:
[IPU1-0] 6.403708 s:i2cMdSubmitChan:i2c0传输到从地址0x51失败
[IPU1-0] 6.403830 s:src/bsp_deviceI2c.c @第667行:
[IPU1-0] 6.403922 s:I2C0:DEV 0x51:错误!!!
[IPU1-0] 6.403983 s:src="BSP_deviceI2c.c @第689行:
[IPU1-0] 6.404074 s:I2C0:错误超时1ms!!!
[IPU1-0] 6.408802 s:
[IPU1-0] 6.409046 s:i2cMdSubmitChan:i2c0传输到从地址0x51失败
[IPU1-0] 6.409168 s:src="BSP_deviceI2c.c @第478行:
[IPU1-0] 6.409229 s:I2C0:DEV 0x51:Rd 错误!!!
[IPU1-0] 6.409321 s:src/bsp_deviceI2c.c @第504行:
[IPU1-0] 6.409412 s:I2C0:错误超时1ms!!!
[IPU1-0] 6.409473 s:src/bsp_boardTda3xx.c @第572行:
[IPU1-0] 6.409534 s:EEPROM 读取失败!!
[IPU1-0] 6.4095s:基板修订版:[REV A]
[IPU1-0] 6.409656 s:子卡修订版:[Rev A]
[IPU1-0] 6.409717 s:
[IPU1-0] 6.410815 s:选择系统:UART:中断模式
[IPU1-1] 5.755749 s:***** IPU1_1固件构建时间:2018年5月10日20:10:09
[IPU1-1] 5.755901 s:***系统:CPU 频率 、
[IPU1-1] 6.226956 s:系统:通知寄存器到[IPU1-0]行0、事件15...
[IPU1-1] 6.227109 s:系统:通知寄存器到[DC1]第0行、事件15...
[IPU1-1] 6.227231 s:系统:通知寄存器到[DS2]第0行、事件15...
[IPU1-1] 6.227322 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...
[IPU1-1] 6.227719 s:系统:系统中的系统常见初始化!!!
[IPU1-1] 6.228573 s:utils:CIO:初始化完成!!!
[IPU1-1] 6.228664 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[IPU1-1] 6.228756:系统:通知初始化完成!!!
[IPU1-1] 6.228939:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[IPU1-1] 6.229000 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[IPU1-1] 6.231013 s:系统:正在初始化 TIVx ...
[IPU1-1] 6.231165 s:vx_zone_init:启用
[IPU1-1] 6.231287 s:vx_zone_error:Enabled
[IPU1-1] 6.231409 s:vx_zone_warning:Enabled
[IPU1-1] 6.232019 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[IPU1-1] 6.232111 s:系统:正在初始化 TIVx ... 完成了!!!
[IPU1-1] 6.232172 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[IPU1-1] 6.232263 s:系统:系统 IPU1_1正在进行初始化!!!
[IPU1-1] 6.233026 s:utils:dma:Hwi 为 INT25创建!!!
[IPU1-1] 6.233239 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024
[IPU1-1] 6.233331 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 257408 B (251KB)
[IPU1-1] 6.233483 s:系统:正在初始化链接!!
[IPU1-1] 6.277770 s:utils:prf:#### 无法为 SYNC1 ####分配对象
[IPU1-1] 6.279509 s:utils:prf:#### 无法为 SYNC2 ####分配对象
[IPU1-1] 6.281431 s:utils:prf:#### 无法为 SYNC3 ####分配对象
[IPU1-1] 6.283078 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM0 ####分配对象
[IPU1-1] 6.284847 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM1 ####分配对象
[IPU1-1] 6.286829 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM2 ####分配对象
[IPU1-1] 6.288751:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM3 ####分配对象
[IPU1-1] 6.290581 s:utils:PRF:#### 无法为 ALGORITHM4 ####分配对象
[IPU1-1] 6.292472 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM5 ####分配对象
[IPU1-1] 6.294424 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM6 ####分配对象
[IPU1-1] 6.296498 s:utils:prf:#### 无法为 ALGORITHM7 ####分配对象
[IPU1-1] 6.296620 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[IPU1-1] 6.296773 s:系统:系统 IPU1_1初始化完成!!!
[DSP1 ] 5.774720 s:***** DSP1固件构建时间:2018年5月10日20:05:51
[DSP1] 5.774781 s:***系统:CPU 频率 、
[DSP1] 6.227749 s:系统:通知寄存器到[IPU1-0]第0行,事件15...
[DSP1] 6.227841 s:系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行,事件15...
[DSP1] 6.227871 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[DSP1] 6.227902 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
[DSP1] 6.228054 s:*** utils:CPU MHz = 20MHz ***
[DSP1] 6.228085 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[DSP1 ] 6.228329 s:utils:CIO:初始化完成!!!
[DSP1] 6.228390 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[DSP1] 6.228390:系统:通知初始化完成!!!
[DSP1] 6.228481:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[DSP1] 6.228512 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[DSP1] 6.229366 s:系统:正在初始化 TIVX...
[DSP1 ] 6.229457 s:Vx_zone_init:已启用
[DSP1 ] 6.229488 s:Vx_Zone_error:Enabled
[DSP1 ] 6.229549 s:Vx_zone_warning:Enabled
[DSP1 ] 6.230006 s:vx_zone_init:[TIvxReserveC66xL2MEM:361] BAM 存储器配置:IBUF 180224字节@ 0x00800000、WBUF 45056字节@ 0x0082c000!!!
[DSP1 ] 6.230220 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[DSP1] 6.230250 s:系统:正在初始化 TIOxVx... 完成了!!!
[DSP1] 6.230281 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[DSP1 ] 6.230311 s:系统:系统 DSP 正在进行中!!!
[DSP1 ] 6.230555 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
[DSP1 ] 6.230586 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DSP1 ] 6.230647 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 519568 B (507KB)
[DSP1] 6.230677 s:系统:正在初始化链接!!!
[DSP1] 6.238424:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[DSP1] 6.238485 s:lz4CompDecomp Init
[DSP1] 6.238516 s:系统:系统 DSP 初始化完成!!!
[DSP1 ] 6.371866 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB,L1D = 32KB,L2 = 32KB ... 启动后!!!
[DSP1 ] 6.371927 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB,L1D = 32KB,L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
[DSP2] 5.774751 s:***** DSP2固件构建时间:2018年5月10日20:08:12
[DSP2] 5.774812 s:***系统:CPU 频率 、
[DSP2] 6.228573 s:系统:通知寄存器到[IPU1-0]第0行,事件15...
[DSP2] 6.228664 s:系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行、事件15...
[DSP2] 6.228695 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[DSP2] 6.228756:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
[DSP2] 6.228878 s:*** utils:CPU MHz = 20MHz ***
[DSP2 ] 6.228908 s:系统:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[DSP2 ] 6.229152 s:utils:CIO:初始化完成!!!
[DSP2 ] 6.229213 s:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
[DSP2] 6.229213 s:系统:通知初始化完成!!!
[DSP2] 6.229305 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[DSP2 ] 6.229335 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[DSP2] 6.230220 s:系统:正在初始化 TIOxVx...
[DSP2] 6.230281 s:vx_zone_init:Enabled
[DSP2 ] 6.230342 s:vx_zone_error:Enabled
[DSP2 ] 6.230403 s:vx_zone_warning:Enabled
[DS2 ] 6.230830 s:vx_zone_init:[TIvxReserveC66xL2MEM:361] BAM 存储器配置:IBUF 180224字节@ 0x00800000、WBUF 45056字节@ 0x0082c000!!
[DSP2 ] 6.231074 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[DSP2] 6.231104 s:系统:正在初始化 TIVX... 完成了!!!
[DSP2 ] 6.231135 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[DSP2 ] 6.231165 s:系统:系统 DSP 正在进行中!!!
[DSP2] 6.231409 s:系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1024
[DS2 ] 6.231440 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DS2 ] 6.231501 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 519568 B (507 KB)
[DSP2] 6.231562 s:系统:正在初始化链接!!!
[DSP2] 6.239278 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[DSP2] 6.239339 s:lz4CompDecomp Init
[DSP2 ] 6.239370 s:系统:系统 DSP 初始化完成!!!
[DSP2 ] 6.373879 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB,L1D = 32KB,L2 = 32KB ... 启动后!!!
[DSP2 ] 6.373909 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB,L1D = 32KB,L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
[EVE1 ] 6.221679 s:***** EVE1固件构建时间:2018年5月10日20:04:07
[EVE1] 6.222991 s:***系统:CPU 频率 、
[EVE1] 6.228573:系统:通知寄存器到[IPU1-0]第0行,事件15...
[EVE1] 6.229640 s:系统:通知寄存器到[IPU1-1]第0行、事件15...
[EVE1 ] 6.230677 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[EVE1] 6.231806 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[EVE1 ] 6.233178 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[EVE1 ] 6.234978 s:utils:CIO:初始化完成!!!
[EVE1 ] 6.235740 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[EVE1] 6.236533 s:系统:通知初始化完成!!!
[EVE1 ] 6.237601 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[EVE1] 6.238333 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[EVE1] 6.249283 s:系统:正在初始化 TIVX...
[EVE1 ] 6.250442 s:vx_zone_init:已启用
[EVE1 ] 6.251601 s:vx_zone_error:Enabled
[EVE1 ] 6.252760 s:vx_zone_warning:Enabled
[EVE1 ] 6.255139 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[EVE1] 6.255993 s:系统:正在初始化 TIOxVX... 完成了!!!
[EVE1 ] 6.256755 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[EVE1 ] 6.257518 s:系统:系统 EVE Init 正在进行中!!!
[EVE1 ] 6.258646 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
[EVE1 ] 6.259592 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
[EVE1 ] 6.260568 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[EVE1 ] 6.262368 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 257392 B (251KB)
[EVE1] 6.264106 s:系统:正在初始化链接!!!
[EVE1] 6.334258 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[EVE1 ] 6.335051 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
[IPU1-0] 7.410846 s:
[IPU1-0] 7.411151 s:i2cMdSubmitChan:i2c0传输到从地址0x59失败
[IPU1-0] 7.411242 s:src/bsp_deviceI2c.c @第346行:
[IPU1-0] 7.411334 s:I2C0:DEV 0x59:Rd 0x4f... 错误!!!
[IPU1-0] 7.411425 s:src/bsp_deviceI2c.c @第412行:
[IPU1-0] 7.411486 s:I2C0:错误超时1ms!!!
[IPU1-0] 7.414353 s:QSPI 初始化
[IPU1-0] 7.414567 s:MID - 20
[IPU1-0] 7.414597 s:DID - BA
[IPU1-0] 7.414658 s:QSPI 初始化成功完成
[IPU1-0] 7.422497 s:utils:DMM:TDA3xx 中不支持 API!!!
[IPU1-0] 7.422588 s:utils:DMM:TDA3xx 中不支持 API!!!
[IPU1-0] 7.423442 s:
[IPU1-0] 7.42363s:Current System Settings、
[IPU1-0] 7.423534 s:========================================
[IPU1-0] 7.423595 s:显示类型:HDMI 1920x1080 @ 60fps
[IPU1-0] 7.4236656 s:捕捉源:传感器 OV10635 1280x720 @ 30fps - VIP、YUV422
[IPU1-0] 7.423778 s:我的 IP 地址:无
[IPU1-0] 7.423839 s:ISS 设置:LDC=[OFF] VTNF=[OFF] WDR=[OFF]
[IPU1-0] 7.423900 s:
[IPU1-0] 7.423930 s:====
[IPU1-0] 7.423991 s:用例菜单
[IPU1-0] 7.424022 s:====
[IPU1-0] 7.424083 s:
[IPU1-0]
[IPU1-0] Vision SDK 用例、
[IPU1-0]--------------
[IPU1-0] 1:单摄像头用例
[IPU1-0] 2:多摄像头 LVDS 用例
[IPU1-0] 3:AVB RX 用例(仅限 TDA2x 和 TDA2Ex)
[IPU1-0] 4:双显示用例(仅限 TDA2x EVM)
[IPU1-0] 5:ISS 用例、(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] 6:TDA2x 立体声用例
[IPU1-0] A:其他测试
[IPU1-0] c:OPENVX 用例
[IPU1-0] f:TIDL 用例
[IPU1-0]
[IPU1-0] s:系统设置
[IPU1-0]
[IPU1-0] x:退出
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-0] 12.131367 s:
[IPU1-0] 12.131428 s:
[IPU1-0]
[IPU1-0]===================
[IPU1-0]系统设置
[IPU1-0]===================
[IPU1-0]
[IPU1-0] 1:显示设置
[IPU1-0] 2:捕获设置
[IPU1-0] 3:ISS 设置(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] 4:通过 USB2端口启用充电(仅限 TDA2x EVM)
[IPU1-0] 5:打印 PRCM 统计信息
[IPU1-0] 6:显示存储器/CU/DDR BW 使用情况
[IPU1-0] 7:校准设置
[IPU1-0]
[IPU1-0] x:退出
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-0] 12.131702 s:
[IPU1-0] 15.480967 s:
[IPU1-0]
[IPU1-0]========================
[IPU1-0]捕捉源
[IPU1-0]========================
[IPU1-0]
[IPU1-0] 1:OV10635传感器720P30
[IPU1-0] 2:HDMI 捕获1080p60 (TDA2x/TDA2Ex 多串行器/解串器板不支持)
[IPU1-0] 3:OV10640传感器720P30 - CSI2 (仅限 TDA3x)
[IPU1-0] 4:OV10640传感器720P30 -并行(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] 5:AR0132传感器720p60 -并行(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] 6:AR0140传感器720p60 -并行(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] 7:IMX224传感器1280x960 - CSI2 (仅限 TDA3x)
[IPU1-0] 8:SV 的 AR0140传感器- TIDA00262 (仅限 TDA3x)
[IPU1-0] 9:适用于 SV - IMI 的 OV10640传感器(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] A:用于 Mosaic 显示屏的 OV10635传感器- SAT0088/OV10635 (TDA2PX、TDA2EX 和 TDA3x)
[IPU1-0] b:OV2775传感器1080p30 (仅限 TDA3x)
[IPU1-0] c:AR143 MARS 摄像机(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] d:跳过传感器配置
[IPU1-0] e:OV2775传感器1080p30 - TIDA001130
[IPU1-0] f:IMX390传感器1080p30 - D3
[IPU1-0]
[IPU1-0] x:退出
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-0] 15.481577 s:
[IPU1-0] 17.352955 s:
[IPU1-0] 17.353138 s:Current System Settings、
[IPU1-0] 17.353199 s:========================================
[IPU1-0] 17.353230 s:显示类型:HDMI 1920x1080 @ 60fps
[IPU1-0] 17.353291 s:捕获源:传感器 OV10640 IMI 1280x720 @ 30fps - ISS CSI2、Bayer (仅限 TDA3x EVM)
[IPU1-0] 17.353413 s:我的 IP 地址:无
[IPU1-0] 17.353443 s:ISS 设置:LDC=[OFF] VTNF=[OFF] WDR=[OFF]
[IPU1-0] 17.353535 s:
[IPU1-0] 17.353565 s:====
[IPU1-0] 17.353596 s:用例菜单
[IPU1-0] 17.353657 s:====
[IPU1-0] 17.353687 s:
[IPU1-0]
[IPU1-0] Vision SDK 用例、
[IPU1-0]--------------
[IPU1-0] 1:单摄像头用例
[IPU1-0] 2:多摄像头 LVDS 用例
[IPU1-0] 3:AVB RX 用例(仅限 TDA2x 和 TDA2Ex)
[IPU1-0] 4:双显示用例(仅限 TDA2x EVM)
[IPU1-0] 5:ISS 用例、(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] 6:TDA2x 立体声用例
[IPU1-0] A:其他测试
[IPU1-0] c:OPENVX 用例
[IPU1-0] f:TIDL 用例
[IPU1-0]
[IPU1-0] s:系统设置
[IPU1-0]
[IPU1-0] x:退出
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-0] 18.866131 s:
[IPU1-0] 18.866253 s:
[IPU1-0]
[IPU1-0]单摄像头用例
[IPU1-0]------------------
[IPU1-0] 1:1通道 VIP 捕捉+显示
[IPU1-0] 2:1通道 VIP 捕捉+算法帧复制(DSP1)+显示
[IPU1-0] 3:1通道 VIP 捕捉+算法帧复制(EVE1)+显示
[IPU1-0] 4:1通道 VIP 捕捉+算法帧复制(A15)+显示
[IPU1-0] 5:1通道 VIP 捕捉+边缘检测(EVE1)+显示
[IPU1-0] 6:1通道 VIP 捕捉+密集光流(EVEx)+显示(HDMI)
[IPU1-0] 7:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+稀疏光流(EVE1)+显示
[IPU1-0] 8:1通道 VIP 捕捉+算法子帧复制(EVE1)+显示
[IPU1-0] 9:1通道 VIP 捕捉+ DSSWB + CRC +显示(仅在 TDA3x 上受支持)
[IPU1-0] b:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+通道检测(DSP1 + EVE1)+显示
[IPU1-0] c:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+ SOF (EVE1)+ SFM (DSP1)+显示
[IPU1-0] d:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+交通信号灯识别(TLR)(DSP1)+显示
[IPU1-0] e:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+行人、交通标志、车辆检测2 (EVE1 + DSP1)+显示屏
[IPU1-0] f:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+ FrontCam 分析2 (PD+TSR+VD+LD+TLR+SFM)(DSPx、EVEx)+显示(HDMI)
[IPU1-0] g:1通道 VIP 捕获+ QM 算法帧复制(带 FFI)(DSP1)+显示
[IPU1-0] h:1通道 VIP 捕获+ QM 算法帧复制(带 FFI)(EVE1)+显示(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] I:1通道 VIP 捕捉+安全帧复制(A15)+显示
[IPU1-0] l:1通道 VIP 捕获+ DisplayMultiPipe + DSSWb +元数据
[IPU1-0]
[IPU1-0] x:退出
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-0] 20.512993 s:
[IPU1-0] 20.537058 s:捕获:正在创建!!!
[IPU1-0] 20.537272 s:捕获:VIP1 Slice0 Porta 捕获模式为[8位]!!!
[IPU1-0] 20.537394 s:captdrv/src/vpsdrv_capturePrivv.c @第266行:
[IPU1-0] 20.537485 s:无效的流数(0)-支持的最大流数8.
[IPU1-0] 20.537546 s:断言@行:captureLink_drv.c 中的548:pInst->captureVipHandle!= NULL:失败!!!
[IPU1-0] 20.538004 s:断言@行:captureLink_drv.c 中的548:pInst->captureVipHandle!= NULL:失败!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ding、

    该用例需要 OV10635传感器、而该用例不支持 OV10640。
    在 Capture Source 菜单中、请选择"1:OV10635 Sensor 720P30"、然后尝试使用此用例。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试使用 OV10635、但也失败了。  

    下面是日志文件。  

    谢谢

    输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 11.279143 s:
    [IPU1-0] 14.559171 s:
    [IPU1-0] 14.559232 s:Current System Settings、
    [IPU1-0] 14.559263 s:========================================
    [IPU1-0] 14.559324秒:显示类型:HDMI 1920x1080 @ 60fps
    [IPU1-0] 14.559385 s:捕获源:传感器 OV10635 1280x720 @ 30fps - VIP、YUV422
    [IPU1-0] 14.559476 s:我的 IP 地址:无
    [IPU1-0] 14.559507 s:ISS 设置:LDC=[OFF] VTNF=[OFF] WDR=[OFF]
    [IPU1-0] 14.559598 s:
    [IPU1-0] 14.559629 s:====
    [IPU1-0] 14.559659 s:用例菜单
    [IPU1-0] 14.559720 s:====
    [IPU1-0] 14.559751:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] Vision SDK 用例、
    [IPU1-0]--------------
    [IPU1-0] 1:单摄像头用例
    [IPU1-0] 2:多摄像头 LVDS 用例
    [IPU1-0] 3:AVB RX 用例(仅限 TDA2x 和 TDA2Ex)
    [IPU1-0] 4:双显示用例(仅限 TDA2x EVM)
    [IPU1-0] 5:ISS 用例、(仅限 TDA3x)
    [IPU1-0] 6:TDA2x 立体声用例
    [IPU1-0] A:其他测试
    [IPU1-0] c:OPENVX 用例
    [IPU1-0] f:TIDL 用例
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] s:系统设置
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 17.383608 s:
    [IPU1-0] 17.383730 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] ISS 用例(仅限 TDA3x)
    [IPU1-0]--------------------------
    [IPU1-0] 1:1通道 ISS 捕获+ ISS ISP + ISS LDC+VTNF +显示
    [IPU1-0] 2:4通道 ISS 捕获+ ISS ISP + Simcop +环视(DSP1)+显示
    [IPU1-0] 4:3D SRV 4通道 ISS 捕获+ ISS ISP +去扭曲+合成(DSP1)+显示
    [IPU1-0] 5:环视校准
    [IPU1-0] 6:3D + 2D SRV 4通道 ISS 捕获+ ISS ISP +去扭曲+合成(DSP1)+显示
    [IPU1-0] 7:3D SRV 4通道 ISS 捕获+ ISS ISP +去扭曲+合成(DSP1)+后视+显示
    [IPU1-0] 8:立体声捕捉+ ISS ISP + Simcop +显示屏
    [IPU1-0] 9:立体声捕捉+ ISS ISP +去扭曲+显示
    [IPU1-0] A:立体声散射+ ISS ISP +自动校准
    [IPU1-0] b:立体声捕捉+ ISS ISP +去扭曲+流+显示
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 18.582962 s:
    [IPU1-0] 18.583053 s:输入 chains_issIspSimcop_Display
    [IPU1-0] 18.583206 s:Assertion @ Line:244 in C:/processor_sdk_vision_03_00_00/vision_sdk/apps/src/rtos/iss/src/common/app_util_iss.c:system_link_status_sok = status:failed!!
    [IPU1-0] 18.583968 s:Assertion @ Line:244 in C:/processor_sdk_vision_03_00_00/vision_sdk/apps/src/rtos/iss/src/common/app_util_iss.c:system_link_status_sok = status:failed!!

    如果我选择具有边缘检测功能的单个摄像头查看器、该命令将继续执行、在 HDMI 显示屏上看不到任何内容。  

    16.172055秒:

    [IPU1-0] 16.196089 s:捕获:正在创建!!!
    [IPU1-0] 16.196272 s:捕捉:VIP1 Slice0 Porta 捕捉模式为[8位]!!!
    [IPU1-0] 16.270023 s:捕捉:创建完成!!!
    [IPU1-0] 16.270267 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
    [IPU1-0] 16.270542 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
    [IPU1-0] 16.293966 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
    [IPU1-0] 16.295156 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
    [IPU1-0] 16.295552 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 16.296071 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 16.296223 s:PXGRSRC:正在创建!!!
    [IPU1-0] 17.700481 s:GRPXSRC:创建完成!!!
    [IPU1-0] 17.700817 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 17.701274 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 17.701457 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
    [IPU1-0] 17.701549 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 253816 B (247KB)
    [IPU1-0] 17.701701 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
    [IPU1-0] 17.701854 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x85703000、总大小= 369086464 B (351 MB)、可用大小= 355262464 B (338 MB)
    [IPU1-0] 17.702067 s:系统:堆= SR_DDR_NON_cached bbbb @ fc00000、总大小= 915712 B (0 MB)、可用大小= 908032 B (0 MB)
    [IPU1-0] 17.706002 s:src/bsp_board.c @第485行:
    [IPU1-0] 17.706094 s:无效的设备驱动程序 ID - devDrvId:4352 drvInstId:0!
    [IPU1-0] 17.706216 s:src/bsp_board.c @第519行:
    [IPU1-0] 17.706277 s:无效的设备驱动程序 ID - devDrvId:4352 drvInstId:0!
    [IPU1-0] 17.706399:src/bsp_board.c @第552行:
    [IPU1-0] 17.706460 s:器件驱动程序 ID 无效!!
    [IPU1-0] 17.706612 s:
    [IPU1-0] 17.706887 s:i2cMdSubmitChan:i2c0传输到从地址0x20失败
    [IPU1-0] 17.707039 s:src/bsp_deviceI2c.c @第667行:
    [IPU1-0] 17.707100 s:I2C0:DEV 0x20:错误!!!
    [IPU1-0] 17.707192 s:src/bsp_deviceI2c.c @第689行:
    [IPU1-0] 17.707283 s:I2C0:错误超时1ms!!!
    [IPU1-0] 17.707344 s:src/bsp_boardTda3xx.c @第2535行:
    [IPU1-0] 17.707405 s:I2C 写入失败!!
    [IPU1-0] 17.707588 s:
    [IPU1-0] 17.707924 s:i2cMdSubmitChan:i2c0传输到从地址0x20失败
    [IPU1-0] 17.708076 s:src/bsp_deviceI2c.c @第667行:
    [IPU1-0] 17.708168:I2C0:DEV 0x20:错误!!!
    [IPU1-0] 17.708229 s:src="BSP_deviceI2c.c @第689行:
    [IPU1-0] 17.708320 s:I2C0:错误超时1ms!!!
    [IPU1-0] 17.708381 s:src/bsp_boardTda3xx.c @第2545行:
    [IPU1-0] 17.708473 s:I2C 写入失败!!
    [IPU1-0] 17.708625 s:
    [IPU1-0] 17.708930 s:i2cMdSubmitChan:i2c0传输到从地址0x23失败
    [IPU1-0] 17.709083 s:src/bsp_deviceI2c.c @第667行:
    [IPU1-0] 17.709144 s:I2C0:DEV 0x23:错误!!!
    [IPU1-0] 17.709235 s:src/bsp_deviceI2c.c @第689行:
    [IPU1-0] 17.709327 s:I2C0:错误超时1ms!!!
    [IPU1-0] 17.709388 s:src/bsp_boardTda3xx.c @第797行:
    [IPU1-0] 17.709449 s:I2C 读取失败!!
    [IPU1-0] 17.709510 s:HDMI_TX:器件选择模式失败!!!
    [IPU1-0] 17.709571 s:断言@行:1094 in C:/processor_sdk_vision_03_00_00_vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/common/chains_common.c:status = system_link_status_sok:失败!!
    [IPU1-0] 17.710547 s:断言@行:C:/processor_sdk_vision_03_03_00_00/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/common/chains_common.c:status = system_link_status_sok:失败!!
    [IPU1-0] 17.711218 s:*** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
    [IPU1-1] 17.702677 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-1] 17.702799 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255088 B (249KB)
    [DSP1] 17.703287 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
    [DSP1 ] 17.703318 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221 KB)、可用大小= 227264 B (221 KB)
    [DSP1 ] 17.703379 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 519368 B (507 KB)
    [DSP2] 17.703653 s:系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1023
    [DSP2 ] 17.703715 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DS2 ] 17.703776 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 519368 B (507 KB)
    [EVE1 ] 16.270847 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
    [EVE1 ] 16.271792 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
    [EVE1 ] 16.272311 s:算法:正在创建(algId = 2)!!!
    [EVE1] 16.292655s:算法:创建完成(algId = 2)!!!
    [EVE1 ] 16.293173 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
    [EVE1 ] 16.293600 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
    [EVE1 ] 17.704477 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
    [EVE1 ] 17.704752 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [EVE1 ] 17.705301 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 243160 B (237KB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ding、

    我对您的设置有点困惑、能不能为我提供帮助
    1.您使用的是 TDA3x EVM
    2.您使用的是 TDA3x D3套件
    3.如果是 D3套件,如何将 OV10635连接到 VIP
    4.如果可能,请分享您的设置图片

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在使用 D3入门套件。 摄像头连接到 VIN4。 下面是设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ding、

    我不在办公室,因此反应拖延。

    您尝试的边沿检测示例在 TDA3x EVM 上受支持、而在 RVP 上不受支持。
    在 EVM 中、OV1635通过 VIP (视频输入端口)连接到 TDA3x。 即 OV10635 ->(VIP) TDA3x

    在 RVP 上、VIP 端口未连接到任何接口。 RVP 使用 CSI2接口作为输入
    即 OV10635 -> UB964 ->(CSI2) TDA3x。

    当您说 OV10635时、我是否可以假设 www.spectrumdigital.com/.../中的某个摄像头模块 正在使用? 如果是这样、您将必须修改用例并配置 UB964

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ding、

    您对此有更多问题吗?

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    我仅使用连接到 VIN4的1个摄像头模块。 因此、您说的边沿检测示例只能用于 TDA3x EVM、而不能用于 d3Engineering 入门套件?

    或者我是否必须使用 HDMI 输入作为源?

    我的开发套件上没有 VIP、我已经尝试将摄像头模块插入开发套件中的所有4 VIN。

    下面是我正在使用的开发套件的链接。 它们具有适用于汽车套件的相同模块。
    d3engineering.com/.../

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ding、

    是的、使用案例"vIP_single_cam_edge_detection"可用于 EVM。
    要使其在 RVP 上正常工作、您必须更新用例。

    如果您有 OV10640传感器模块、则可以使用"iss_capting_isp_simcop_display"并在显示之前添加边缘检测算法。

    此致、
    Sujith