This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:U-boot 警告

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/693693/linux-am3352-u-boot-warning

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

你好

我的 SDK 为 SDK04.00.00.04、uboot 版本为 u-boot-2017.01+gitAUTOINC+9fd60700db-g9fd60700db。

在 uboot 中,当我将 rootfs 写入闪存时,uboot 会打印以下消息:

/drivers/mtd/nand/nandbase.c 第898行中的警告

此警告是否严重? 为什么会发出此警告?

如果我忽略警告、我的系统是否有任何效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LONGFEI、

    如果发生超时或 db车 DEV_READY、可能会发生这种情况。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kemal
    我发现我的系统可以很好地运行、尽管存在此警告、我是否可以查看此警告?
    如果我想处理警告、我可以做什么?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 补丁。 您是否理解它的含义?