This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:将6600 DSP 与 ADS1606相连

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1606, TMS320C6678, 66AK2H14, 66AK2E05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/693824/tms320c6678-connecting-a-6600-dsp-with-an-ads1606

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:ADS160666AK2H1466AK2E05

你好

我正在考虑使用 TMS320C6678的新项目、其中输入数据由 ADS1606 ( )提供。 后者的数据表指出、可轻松连接到6600 DSP 系列。

我想问的是:

1-是否有示例(硬件/软件)或应用手册?

2 -它是连接到并行端口还是连接到 EMIF-16?

3 -是否可以同时使用多个信号、两个信号都连接到同一总线、但具有独立的 CS (芯片选择)信号? 是否可以将此问题转到另一个主题。 如果是、请告诉我哪一个。

4 -您认为如果我改为使用66K2系列、会更容易吗?

5-如果我能够围绕评估板构建原型、这将是理想之选。

非常感谢您的参与。

此致、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    我假设您希望在流数据采集模式下操作它。  您将使用什么采样率?

    EMIF16可用于连接到该器件、但不支持高带宽流数据采集。

    您提到想要将多个 ADC 连接到 DSP。  您希望连接多少个 ADC?  它们是否都处于相同的数据速率?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom

    是的、您可以将其视为流(但它不是视频)。 我需要的是大约5MSPS、这是 ADS1606的限制。 测量持续几秒钟、有时是几分钟。

    对于 EMIF、5MSPS (x 16位)是否有点太大? 我觉得还可以、如果我错了、请纠正。 实际上、我想使用两个传感器、共享一个触发器、因此它们完全混合到 DSP 上。 这将使总速率达到10MSPS。

    传感器的速度不能超过5MSPS、因此这是限制。

    谢谢!

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    来自 EMIF 用户指南 、www.ti.com/.../sprugz3a.pdf。 EMIF16的时钟频率为 CPU/6频率。 因此、对于运行频率为1GHz 的器件、EMIF16的时钟频率为166.67MHz。 所有对时钟/时钟周期的引用都是以 EMIF16时钟周期为单位的。 因此、应使用 EMIF16接口支持以10MSPS 运行 ADC。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    EMIF16吞吐量不像您根据 Eric 的响应所期望的那样可预测。  还必须考虑系统延迟。  我同意使用 EDMA 传输以及 ADC 器件(如在其接口上选择了 FIFO 的器件)可实现10MSPS。  请参阅以下链接中的 E2E 帖子、以了解更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/192245

    https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/339211

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    您还询问了展示此实现的 EVM 或 AppNotes。  遗憾的是、此功能不可用。  用于 C6678和 C6657 DSP 的 EVM 确实将 EMIF16引出至扩展连接器。  该引座可连接到包含 ADS1606 ADC 的电路板。  EVM 上存在适用于我们较新器件的类似选项- 66AK2H14和66AK2E05。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Tom 提供的信息以及花时间发送我找不到的链接。 它们还包含非常有用的关键字供进一步搜索。