主题中讨论的其他器件:ADS1606、 66AK2H14、 66AK2E05
你好
我正在考虑使用 TMS320C6678的新项目、其中输入数据由 ADS1606 ()提供。 后者的数据表指出、可轻松连接到6600 DSP 系列。
我想问的是:
1-是否有示例(硬件/软件)或应用手册?
2 -它是连接到并行端口还是连接到 EMIF-16?
3 -是否可以同时使用多个信号、两个信号都连接到同一总线、但具有独立的 CS (芯片选择)信号? 是否可以将此问题转到另一个主题。 如果是、请告诉我哪一个。
4 -您认为如果我改为使用66K2系列、会更容易吗?
5-如果我能够围绕评估板构建原型、这将是理想之选。
非常感谢您的参与。
此致、
Pablo