This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在尝试通过运行 TI ivahd 编码器示例应用 TestAppDM816x/TestAppOmap4来生成编码输出文件
但应用挂起
Handle[insChanid]= H264ENC_create ((H264ENC_Fxns *)和 H264ENC_TI_IH264ENC、
gParams[insChanid]);
我尚未修改任何编码器配置、我正在运行默认应用程序。
在暂停运行时、我在装配窗口中看到以下错误消息:
存储器映射阻止读取0xFEF4000C [代码= 0x20000]
任何权变措施、以便我能够生成输出文件。
此致
梅扬克
您好、Mayank、
我想您将修改 \codec\h264enc\app\test\inc\h264enc_ti_config.h 中的基地址。现有地址用于 OMAP4和 Netra。
#define M3_Hz 更改此值;//(250000000)
#define MEM_BASE_IVAHD0 更改此项;/0xBB000000
#define REG_BASE_IVAHD0 更改此项;/0xBA000000
#define RST_CNTL_BASE_IVAHD0 更改此值;/0xAA306F10
您好、Mayank、
TRM 位于 http://www.ti.com/lit/ug/spruif0a/spruif0a.pdf
地址是
#define MEM_BASE_IVAHD0 更改此项;/0x5B000000
#define REG_BASE_IVAHD0 更改此项;/0x5A000000
#define RST_CNTL_BASE_IVAHD0 更改此值;/0x4AE06F10
此致、
Piyali
您好普拉什特、
感谢您的持续支持。我按照 Piyali 的建议配置了寄存器设置
但我在 H264Enc_Create 处遇到相同的崩溃。
此致
梅扬克
您好、Mayank、
您能告诉我在 TDA2PX 上运行此操作所遵循的详细过程吗? 这将有助于进一步调试。