This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:处理器 SDK 03.03中用于 MCAN 的模块

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/686854/rtos-tda2p-acd-module-for-mcan-in-processor-sdk-03-03

器件型号:TDA2P-ACD
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们在路径"Processor_sdk_03_03\vision_sdk\apps\src\rtos\modules"中找到了 DCAN 的模块。 根据我们的要求、我们需要使用与 DCAN 类似的 MCAN 模块。

请告诉我们如何在 Processor SDK 03.03中执行此操作吗? Vision SDK 中是否存在任何示例? 我们使用的是 TDA2Px- EVM SYSBIOS 全部配置。

此致、

Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    Vision SDK 没有适用于 MCAN 的任何用例。 为了支持 MCAN、您应该在 processor_sdk_vision_03_03_00_00\vision_sdk\apps\src\rtos\modules\中添加 mcan 文件夹、并添加与 DCAN 类似的所需功能。
    您可以参阅以下位置的 MCAN 示例:processor_sdk_vision_03_03_00_00\ti_component \drivers\pdk_01_09_00_17\packages/ti\cSL\examples\mcan。

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的回复。

    我们将在"\vision_sdk\apps\src\rtos\modules\"路径中探索 DCAN 模块。 我们看到文件"utils_dcan.c"的"Utils_dcanPlatformInit.c"函数中调用的"PlatformDCAN1PrcmEnable()"函数、该函数位于路径"\vision_sdk\apps\src\rtos\modules\dcan\"中、该函数在文件"platform_tda2xx.c"中的路径"\continuels_dk\ti_drivers\cd000\td000\td000\tid_packages/t011\td_packages/td000\td000\tid_packages/td000\td_packages/tdk\tdk_modules\cd

    我们无法在文件中观察到 MCAN 的任何此类功能。 我们是否需要在"platform_tda2xx.c"文件中添加此类功能?

    MCAN 模块还需要进行哪些其他更改?

    此致、
    Amol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    您需要了解使用 MCAN 需要哪些功能。 使用 MCAN CSL、您需要编写与 DCAN 类似的包装器 API。
    对于 PRCM API、您需要了解如何启用 MCAN 以及在 MCAN 示例中执行了哪些操作。
    根据您可能需要在平台库中添加 API。
    您应该首先了解 MCAN 用例、然后编写包装程序 API。

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Rishabh