This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:如何将图像从 png 转换为 RGBA4444或 ARGB4444?

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/733342/rtos-tda3xevm-how-can-i-convert-the-image-from-png-to-rgba4444-or-argb4444

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我希望显示具有透明度的图像。

因此、我尝试使用 RGBA4444或 ARGB4444格式的 GRPX 流水线。

Q1)在哪里可以修改 GRPX 流水线格式以 使用 RGBA4444或 ARGB4444 foramt?

Q2)如何将 PNG 转换为 RGBA4444或 ARGB4444?

      是否有转换工具?

此致、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您可以查看图形链接以更改输入格式。 我认为已经支持 RGB565和 ARGB4444格式。 默认情况下、我想它使用 RGB565、您只需更改格式即可。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、


    如何将 RGB 图像的格式更改为 ARGB4444?
    是否有任何相关的工具或方法?

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee、

    GRPX 数据格式在 vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\common\chains_common.c 文件中的函数 ChainCommon_SetGrpxSrcPrms 中初始化

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、


    我的问题是如何更改 ARGB4444格式的图像。
    我需要一个 ARGB4444格式的图像。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    遗憾的是、我们的所有图像都是 RGB565格。 您可能会从这些图像中的每个颜色组件中删除较低的位、并可能添加 α 值以获得 ARGB4444图像。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、


    如何在 RGB565图像中添加 alpha 值?

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您需要根据您的 α 混成要求添加它。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、


    好的、我认为 TI 没有工具或方法可以更改为 ARGB4444格式。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、


    您是否询问 RGB565格式或 ARGB4444格式?

    对于 RGB565、不能添加。
    对于 ARGB4444、您可以根据调配要求添加代码以添加 α 值。 允许您在图像中有两个部分、其中一个部分要使其透明、您可以将此部分中的像素的 α 值更改为0x0。
    这就是为什么我说、这取决于您的要求。

    Rgds、
    Brijesh