This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6418:C6418 CSL/示例代码

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/733013/ccs-tms320c6418-c6418-csl-example-code

器件型号:TMS320C6418

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我不熟悉 C6418目标、我正在寻找一些示例代码。 C6xCSL 提供的示例代码没有其他 TMS320Cx 目标代码多:有人知道在哪里可以找到更多示例? EMIF、PLL、计时器、I2C 示例..

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否至少在某个位置获取 C6xCSL 的源代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C6418 CSL 是 DSPBIOS 软件包的一部分、您可以通过以下链接下载并安装它:
    http://www.ti.com/tool/dspbios

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我安装了 BIOS_5_42_02_10软件包。 在安装文件夹中、我找不到任何与 C6418相关的 CSL 示例、我应该在哪里找到它?

    我有以下文件夹结构:

    BIOS_5_42_02_10
    _________________________________ 文档
    _________________________________ Eclipse
    _________________________________ 封装
    _________________________________ xdctool

    谢谢你
    此致

    卡尔斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在您的另一个主题中查看 Rahul 的回复: