请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X 工具/软件:TI-RTOS
你好。 我使用的是 AM572x IDK 板、并且希望使用所有以太网端口。 我知道、该板上的第二个 PRU 未连接。 我想在 TI-RTOS (带 NDK)上使用2个千兆位(EMAC)端口和2个 PRU-icsses 端口(来自第一个 PRU)、所有这些端口都有自己的静态 IP 地址。 请您为我澄清一些要点吗?
- 如何(从一个内核)一起配置 EMAC 和 PRU-ICSS 端口? 如何为每个端口分配端口自己的静态 IP 地址?
- 如何同时使用来自 A15 (及其他)内核的 EMAC 和 PRU-ICSS 端口?