This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪无法找到补丁

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/734920/ccs-launchxl-cc1352r1-people-counting-and-tracking-using-mmwave-radar-sensor-cant-find-the-patches

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我一直致力于使用 低于1GHz 的毫米波雷达传感器进行人员计数和跟踪参考设计、并将文件放到器件上、并运行示例、 现在我正在查看编写我自己的代码、文档中引用了需要的补丁 应用 、但如果有人能帮助我、我就找不到它了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marcus、

    <<<现在我正在查看编写我自己的代码、文档引用了需要应用的补丁、但我找不到它。
    哪份文档? 请访问链接。
    哪个补丁?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../tidued6.pdf 这是第3.1.2.4节(构建固件)中文档的链接引用了一个补丁、但我不知道该补丁是什么或在哪里找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    您提供的链接所指向的文档显示:

    转到上面的链接、转到"软件"部分并下载 TIDA-010022固件

    此固件包含您所需的补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    没错。 请注意、该补丁适用于 CC1352器件固件。

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我看不到 树的木