This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:Td320C6748 SYS/BIOS 使用 NDK 进行 UDP 连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/734299/tms320c6748-td320c6748-sys-bios-uses-ndk-for-udp-connection

器件型号:TMS320C6748

尊敬的团队:

我添加了 NDK 库、并在调用 API 接口时发生错误。 错误如下所示:

说明资源路径位置类型
"="">processors.wiki.ti.com/.../10234"> 未解析的符号仍然是 UDP_t C/C++问题
gmake:***[All]错误2 udp_t C/C++问题
gmake[1]:***[udp_t.out]错误1 udp_t C/C++问题
未解析的符号 mmZeroInit、首先在./main.obj udp_t C/C++ problem 中引用
未解析的符号 NDK_BIND、首先在./main.obj udp_t C/C++ problem 中引用
未解析的符号 NDK_sendto、首先在./main.obj udp_t C/C++ problem 中引用
未解析的符号 NDK_socket、首先在./main.obj udp_t C/C++ problem 中引用

原因是什么? 是否有相关的参考示例?

请帮您回答问题吗?

非常感谢!

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    请查看此主题中的建议答案是否有助于解决您的问题: