This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-C665X:用于 C66x 引导的 DP83867E 自举引脚配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/733972/processor-sdk-c665x-dp83867e-strap-pin-configration-for-c66x-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-C665X
主题中讨论的其他器件:DP83867E

大家好、

我的客户将使用 DP83867E 作为 C66x 的以太网物理层。
客户希望使用以太网引导序列进行 C66x 引导。
客户有以下问题。

 对于 DP83867E、可以通过"自举引脚"对其进行设置。
 是否可以使 C66x 以太网的 DP83867E 设置仅通过"自举引脚"设置进行引导?

请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fumio、

    是的、DP83867E 能够使用引脚束带进行配置、这将支持从以太网引导。  请参阅 DP83867E 数据表的第8.5.1节。  请注意、PHY 配置引脚允许进行4级配置、以便您可以具有本节中讨论的更多配置状态。    www.ti.com/.../snla258a.pdf 上还有一个应用手册《使用4级搭接配置以太网器  件》应用报告(SNLA258)、应参考该报告。  本应用手册显示了在 MAC 中的同一引脚上激活内部拉电阻器(如果已连接)时必须考虑的计算。  当 C665x DSP 处于复位状态时、您需要考虑激活的内部拉电阻器。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tom San、

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺