This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TDA2 DDR

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/733995/tda2evm5777-tda2-ddr

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

你好

我正在学习 TDA2 VAYU_EVM、有两个 DDR3通道

通道1连接到用于 ECC 功能的2个"MT41K512M16HA-125 AIT:A"和1个"MT41K512M8RH-125-AAT:E"

通道2连接到4 "MT41K512M8RH-125-AAT:E"

我能否仅使用通道1设计我们自己的 TDA2系统、其中包含2个"MT41K512M16HA-125 AIT:A"和1个"MT41K512M8RH-125-AAT:E"?

让通道2悬空?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洛奇斯、您好!
    两个 DDR 通道是完全相同且独立的。 我看不到为什么不只使用通道1。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stan

    感谢您的回答。

    我应该在引导加载程序或其他位置更改任何软件设置吗?

    或者我可以将通道2上的 DDR 撕下?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、应更新 DDR 配置。

    此致、
    STAN