This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6674:TMS320C6674引脚是否与 TMS320C6678兼容?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TMS320C6674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/733586/tms320c6674-is-the-tms320c6674-pin-compatible-with-the-tms320c6678

器件型号:TMS320C6674
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

大家好、快速问题、TMS320C6674引脚是否与 TMS320C6678兼容?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    这些器件属于相同的 DSP 系列、并且具有相同的 SoC 封装- CYP 841引脚 BGA 封装、因此它们应该是引脚兼容的。

    我很快交叉检查了器件数据表中的图2-13左上象限- A (底视图)到图2-16左下象限- D (底视图)、它们看起来是兼容的。 如果我错过了一些东西、您可以自己仔细检查。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以了。 非常感谢。