This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:AM3351 + TPS65910设计

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/733406/am3351-am3351-tps65910-design

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件: TPS65910

大家好、

对于 AM3351 +TPS65910A3A1和 AM3351 +TPS65910A31A1之间的差异、我的客户有以下查询。 我可以就以下问题发表意见吗? 谢谢。

1.两种设计是否共享同一个原理图?

2.软件设置是否有差异?

3. VRTC 下的低功耗模式和全功率模式有何区别?

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我相信您的问题可以在以下文档中得到解答: 适用于 AM335x 的 TPS65910Ax 用户指南

    1. 不同的原理图。 请参阅上述文档的图1和图2。 当被告知关闭电源时、A3版本将不会使 VRTC 保持打开状态。 因此需要外部降压。 A31版本将使 VRTC 保持开启状态、以便在 AM335x 仅 RTC 模式下为 VDDS_RTC 供电。
    2. 不确定您的情况。 您将运行什么操作系统?
    3. 如第1部分所述。 如果您希望使用 AM335x 仅 RTC 模式(所有其他电源关闭)、则需要常开1.8V 电源来保持 VDDS_RTC 运行。 A31版本将支持该功能、无需外部器件。 A3版本将关闭 VDDS_RTC 以及其余电源、因此 RTC 将不会继续运行。

    请告诉我您的软件情况。

    此致、
    Ahmad