This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5726:无线接口(wlan0 &1)到特定 PCI 插槽(PCI 0 &1)的映射。

Guru**** 2555460 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/732970/linux-am5726-mapping-of-wireless-interface-wlan0-1-to-particular-pci-slot-pci-0-1

器件型号:AM5726

工具/软件:Linux

您好!

我们正在定制板中使用 AM5726。
在这种情况下、我们将使用适用于2.4GHz 和5.8GHz 卡的 PCI0和 PCI1。
加载驱动程序后、我们能够创建两个不同的接口、如 wlan0和 wlan1。
但它是随机的、有时 wlan0用于2.4GHz 卡、有时相同的 wlan0用于5.8GHz 卡。

我的问题是、我们如何定义 wlan0始终适用于2.4GHz、wlan1始终适用于5.8GHz。
请做不必要的事。

此致、
罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此 SDK "ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.03.00.05-linux-x86-64安装.bin"与4.9内核版本一起使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronak、

    映射在上游内核中完成、而不是在 TI 代码中完成。 我在互联网上看到了一些修复 USB 分配的讨论。 USB 方式可能适用于 PCIe、也可能不适用于 PCIe。 如果不是、您可能希望在互联网或 PCIe 开放论坛中找到。 我在 google 上搜索了关键字"如何将接口名称修复到 Linux 中的特定端口"。

    雷克斯