这与以下锁定线程相关:
AM4378:HDMI 问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
我们仍然没有收到我们可以使其正常工作的回复、这显然是与软件/驱动程序相关的问题、我们希望获得更多帮助。
我们仍然陷入-22错误、任何想法都将不胜感激。
提前感谢您的帮助。
此致、
Berkay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这与以下锁定线程相关:
AM4378:HDMI 问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
我们仍然没有收到我们可以使其正常工作的回复、这显然是与软件/驱动程序相关的问题、我们希望获得更多帮助。
我们仍然陷入-22错误、任何想法都将不胜感激。
提前感谢您的帮助。
此致、
Berkay
您好!
根据我与开发人员的讨论、以下是几个要点:
请恢复以下链接中提到的更改: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1172821/am4378-hdmi-issue/4429569#4429569
一般而言、社区已更新 DRM 框架、现在 DSS/编码器驱动程序(OMAP-DSS)应连接 到 DRM 连接器实体。 社区 已经更新了我们的 DSS 驱动程序以 与 DRM 框架兼容。 但是、tda19988桥接驱动器尚未更新为与新框架兼容、并且在 DSS 尝试连接桥接 器时报告错误:https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/gpu/drm/i2c/tda998x_drv.c?h=ti-linux-5.10.y#n1365
我们的指导是与 tda19988制造商合作、并要求他们更新驱动程序。 以下是我们认为代码应如何显示的示例:
static int simple_bridge_attach(struct drm_bridge *bridge, enum drm_bridge_attach_flags flags) { struct simple_bridge *sbridge = drm_bridge_to_simple_bridge(bridge); int ret; ret = drm_bridge_attach(bridge->encoder, sbridge->next_bridge, bridge, DRM_BRIDGE_ATTACH_NO_CONNECTOR); if (ret < 0) return ret; if (flags & DRM_BRIDGE_ATTACH_NO_CONNECTOR) return 0; if (!bridge->encoder) { DRM_ERROR("Missing encoder\n"); return -ENODEV; } drm_connector_helper_add(&sbridge->connector, &simple_bridge_con_helper_funcs); ret = drm_connector_init_with_ddc(bridge->dev, &sbridge->connector, &simple_bridge_con_funcs, sbridge->info->connector_type, sbridge->next_bridge->ddc); if (ret) { DRM_ERROR("Failed to initialize connector\n"); return ret; } drm_connector_attach_encoder(&sbridge->connector, bridge->encoder); return 0; }
此致、
Krunal