This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:MCU+ SDK AM64x:定制 LWIP 版本

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188311/processor-sdk-am64x-mcu-sdk-am64x-custom-lwip-version

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

您好!
我已经看到、在 MCU+ SDK 中、LWIP 是通过静态库提供的。 是否可以构建和使用自定义 LWIP 版本? 在\source\networking\lwip 中包含一些 makefile +源文件。 但是,我找不到像 low_level_init()等函数的实现,这些函数实际上与硬件交互?

那么、我认为实现(与 TI 硬件的交互)是隐藏的并且只通过预编译的库提供是正确的吗?

提前感谢您的澄清!

此致

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    它未隐藏、可在 enet_lwip_if 库中找到。 但是、将接口层移植到 lwip 的自定义版本需要付出巨大的努力。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、主要目的是拥有 NoRTOS 版本。 但我还看到在 neweset SDK+ 8.5.0.24中、还包含了 NoRTOS 版本的 LWIP、我将查看使用它们的距离

    此致

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的更新。  

    此致

    Ashwani