This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:传输数据所需的持续时间

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188348/am4378-duration-of-time-required-to-transfer-the-data

器件型号:AM4378

大家好、团队、

代表我的客户发布:

我使用的是使用 TI MPU 单元 AM4378的 SPI 通信协议。 我正在尝试进行功耗计算、我需要计算传输数据所需的持续时间。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    感谢您的查询。

    请要求客户提供有关他所需内容的更多详细信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Kallikuppa、

    我的客户"想计算通过 SPI 通信协议进行数据传输所需的时间"。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    SPI 接口需要进行配置。 上述陈述是通用的。

    更多详细信息会有所帮助。

    我将在内部检查是否有方法 来估算 这一点。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    首先、TTL 串行通信的功耗非常低;即使在最快的速率和3.3V 时、稳态环境下的总功耗也只有几 mW (非常低、以至于对于几瓦的部件、我们通常不会优先考虑这些测量)。

    第二、"数据完成传输"所需的所有时间是消息总大小和串行时钟波特率的函数。  

    为什么需要此测量? 确认1-3mW 功耗的目标是什么?

    此致、

    Colin