This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:AM3357原理图

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357, SN74LVC2G07
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188990/am3357-am3357-schematics

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G07

您好!

是否有人可以查看 Sitara AM3357原理图。 此设计中使用的 TI 器件为:

  • Sitara AM3357、配置为 EtherCAT 从站控制器。
  • TPS65910A3A1RSL 作为 AM3357的 PMIC
  • 适用于 EtherCAT 接口的 HX1188FNLT、DP83826ERHBR
  • CDCE913PWR 时钟生成
  • 适用于 LDO 的 TPS78633DCQR
  • 用于 RS485的 THVD2450DRBR
  • SN74LVC541ADGVR、SN74LVC2G66YZPR、SN74LVC2G241DCUR、SN74LVC2G07

e2e.ti.com/.../3240.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir Singh

    感谢您提出原理图审核请求。

    客户请求的原理图审核将通过 TI 销售或技术支持团队提交、以供审核。

    请联系您所合作的 TI 销售或技术团队提交原理图审核申请。

    我快速创建了一个常见问题解答、可指导客户设计定制板。  

    (25)[常见问题解答] AM3351、AM3352、AM3354、AM3356、AM3357、 AM3358、AM3359定制电路板设计–入门配套资料-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解 TI 的这条红色胶带。 TI 销售/技术人员 Alan Thompson 和 Rodney Farrow 正处于这方面的循环中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir Singh

    感谢您的备注。

    我不知道您在环路中的意思是什么。

    您是否想让 Alan Thompson 和 Rodney Farrow 知道他们必须提交请求、以便您能够继续。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir Singh

    添加其他输入

    原理图检查清单可用于进行自我审查。 我将其作为常见问题解答的一部分。

    标准审查建议是使用在线核对表。  有关您的设计的任何具体问题、请访问 E2E。 建议在一个线程中包含一个特定的功能块以大大减少延迟。

    此致、

    Sreenivasa