This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:支持第二个 USB 2.0端口的选项?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189183/am6442-options-to-support-a-2nd-usb-2-0-port

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

团队、

客户需要在 AM64xx 上支持2个 USB 2.0端口、并且 Linux 需要支持/识别此附加 USB 2.0端口(主机、器件、OTG)作为任何其他 USB 端口。
您是否知道一些已经在 AM64xx EVM 上进行过测试的有效解决方案?

一些可能的选择是:
UART 转 USB (如 FDTI 适配器或 TI TUSB3410)
是否已在运行 Linux 的 AM64xx EVM 上进行了测试? USB 主机和器件用例都有何区别?
  
-PCIe 至 USB:
是否有任何已知选项?
是否有任何已在 AM64xx EVM 上使用 AM64xx PCIe Linux 驱动程序进行过测试的选项?

-是否还有其他选择?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="4466" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189183/am6442-options-to-support-a-2nd-usb-2-0-port ]-UART 转 USB (如 FDTI 适配器或 TI TUSB3410)[/quot]

    我认为这个选项是通过 USB 接口引入 UART 端口、而不是添加新的 USB 端口。 因此、在这种情况下、它不能解决问题。

    [引用 userid="4466" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189183/am6442-options-to-support-a-2nd-usb-2-0-port ]-PCIe 转 USB:
    是否有任何已知选项?
    是否有任何已在 AM64xx EVM 上使用 AM64xx PCIe Linux 驱动程序进行过测试的选项?[/QUERP]

    是的、PCIe 转 USB 是可行的解决方案。 任何具有内核驱动程序支持的 PCIe-USB 控制器都应在 AM64x 上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4466" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189183/am6442-options-to-support-a-2nd-usb-2-0-port "]此附加 USB 2.0 (主机、设备、OTG)[/quot]

    但是、我不知道任何支持 PCIe-USB 控制器的器件或双角色模式、通常用于仅主机模式。