This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:交叉编译 OpenCV、缺少 vsdk.cmake

Guru**** 2034120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/751163/linux-tda2-cross-complie-opencv-missing-vsdk-cmake

器件型号:TDA2

工具/软件:Linux

尊敬的官员:

我正尝试按照用户指南"OpenCV_cross_compile_steps _for_A15_linux.pdf"来交叉编译 OpenCV。

但 找不到 cmake 文件"arm-gnueabi.toolchain_vsdk.cmake"。  

请提供文件或下载地址吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的@

    请在此帖子中检查附件:

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我已检查过该帖子、找不到文件"arm-gnueabi.toolchain_vsdk.cmake"。
    您是指"arm-gnueabi_BIOS.toolchain.cmake"吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@

    很抱歉我没收到这个。

    您是否从 git 克隆了 tiopencv 并结账了"tiopencvrelease_3.1"分支?

    您能否尝试使用"tiopencv/platforms/linux/arm-gnueabi.toolchain.cmake"?

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    很抱歉耽误你的回答。
    我已使用"tiopencv/platforms/linux/arm-gnueabi.toolchain.cmake"成功编译它。
    但如何添加 OpenCL/VXLIB/DSP? 我可以参考"arm-gnueabi_bios.toolchain.cmake"中的设置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已与 OpenCL 专家取得联系以获得进一步帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此帖子:
    e2e.ti.com/.../2830341

    此致、
    Yordan