This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.02.00.03 SDK 是否支持 DRA716 &DRA725?

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA750, DRA714, DRA716, DRA725
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/751339/does-3-02-00-03-sdk-support-dra716-dra725

主题中讨论的其他器件:DRA750DRA714DRA716DRA725

我们正在使用3.02.00.03 SDK 版本进行开发、并且已可在 DRA714和 DRA750 (DRA750BJGABCR)中使用。

现在、我们要将 CPU 更改为 DRA716和 DRA725 (DRA725BMGABCRQ1)。 3.02.00.03 SDK 是否支持这两种 CPU 类型?

如果可以、我应该修改 u-boot 或内核来处理此更改吗?

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩
    3.02版本支持 DRA71x、DRA72x、DRA75x 系列器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sriram、

    以下是我们的 CPU 更改信息:

    1.DRA750BJGABCRQ1 -> DRA725BMGABCRQ1

    2.DRA755BLH3ABCRQ1 -> DRA750BJH3ABCRQ1

    3.DRA714BEGCBDRQ1 -> DRA716BGGCBDRQ1

    我有一些问题、

    问题1.我应该修改 u-boot 或内核来处理此更改吗?

        例如 、DRA714 -> DRA716、 它们在 Arm MHz 和 DRAM 速度方面有所不同(DRA714是600 Arm MHz DDR3-1066、DRA716是

        800 Arm MHz DDR-1333)。

    问题2.序列号有何不同之处? 示例 DRA755BLH3ABCRQ1  V.S. DRA750BJH3ABCRQ1、我将不同器件标记为红色、我是否应该修改代码来处理这种不同的器件?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    > Q2.序列号有何不同之处? 示例 DRA755BLH3ABCRQ1 V.S. DRA750BJH3ABCRQ1、我将不同器件标记为红色
    >颜色、我是否应该修改代码来处理这种不同的代码?

    您可以查看器件数据手册的"9.1.2器件命名约定"一章、了解器件命名规则说明的说明。
    在您的案例中、推理以器件速度为单位、"L"表示"过驱速度等级"、"J"表示"标称速度等级"。

    (Sriram 将回答其他问题)

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sriram、

    我的 Q1问题是否有更新?
    问题1:我应该修改 u-boot 或内核来处理此更改吗?

    DRA714 -> DRA716、它们在 Arm MHz 和 DRAM 速度方面有所不同(DRA714是600 Arm MHz DDR3-1066、DRA716是

    800 Arm MHz DDR-1333)。 目前、我可以成功引导 DRA714。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩
    对于属于同一产品系列的器件、SDK 将根据超集器件的 OPP_NOM (在某些情况下为高电平)值设置频率。 对于以较低速度运行的衍生器件、我们需要在 uboot 中进行适当修改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srirama、您好!

    [引用 user="Srirama Govindarajan"]对于属于同一产品系列的器件、SDK 将根据超级集器件的 OPP_NOM (在某些情况下为高电平)值设置频率。

    这是否意味着 SDK 将自动处理 Arm 时钟更改(从600MHz 到800MHz)、而无需修改 uboot 代码?

    [引用 user="Srirama Govindarajan"]对于以较低速度运行的衍生器件、我们需要在 uboot 中进行适当修改

    "衍生器件"是什么意思? 如果需要、我应该在哪里修改?

    虽然 DDR 时钟 从 DDR3-1066 (DRA-714)更改为 DDR3-1333 (DRA-716)、 但我认为 DRA-716仍然支持 DDR3-1066速度、所以我仍然可以使用 DDR3-1066 时钟设置 来引导 DRA-716吗?  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩
    仅对于 ARM 内核、支持 DVFS。 这意味着 Linux 内核包括一个 cpufreq 调节器和一个驱动程序、此驱动程序允许动态修改 ARM CPU 频率(由调节器选择)。 支持的频率列表取决于特定器件、可作为输入传递到内核

    对于 DDR、配置从引导加载程序中非常早地进行、并根据读取 EEPROM 中编程的配置信息来决定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩
    为了进一步说明、对于支持的 ARM 频率、是支持频率的枚举列表、我们可以允许运行的最大频率是根据器件(efuse 值)确定的。 需要检查当前驱动程序实施中是否涵盖了600、800MHz -将在此基础上进行恢复

    对于 DDR,DDR 大小取决于 EEPROM 中编程的配置值,当前速度/时钟根据 DeviceID 进行编程。 可以对引导加载程序进行适当修改、以便根据确切的器件型号选择正确的设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srirama、您好!

    [引用 user="Srirama Govindarajan"]需要检查当前驱动程序实施中是否涵盖了600、800MHz 的内容[/引用]

    我可以在哪里查看驱动程序?

    [引用 USER="Srirama Govindarajan"] DDR 大小是根据 EEPROM 中编程的配置值确定的,当前速度/时钟是根据 DeviceID 进行编程的[/引用]

    目前、dra716数据表说它支持 DDR3-1333和 DDR3L-1333。 我 有3个问题、

    这意味着 dra716支持的最大 DDR 时钟速度、对吧?

    2. dra716是否还支持 DDR3-1066和 DDR3L-1066时钟速度?

    因为我们的 DDR 芯片支持1066 DDR 时钟速度,并且我们在 u-boot 上使用1066 DDR 时序参数立即启动,所以我们希望使用这些时序参数来引导 dra716,这是否正常?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    对延迟答复表示歉意。
    我将在几天内再次与您取得成功。

    此致、
    Somnath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    1)是的、DRA716的最大 DDR 数据速率为 DDR3/L-1333。

    2)是的、DRA716还支持 DDR3/L-1066数据速率。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    除了 Kevin 对 DDR3数据速率的答复之外、我还想指出一个相关的线程、该线程应该能够解决您对更改 ARM CPU 速度的查询。 请看这里的主题--> e2e.ti.com/.../2286496

    此致、
    Somnath