This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:tda2 TIDL SSD

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/751274/tda2-tda2-tidl-ssd

器件型号:TDA2

尊敬的 TI,

           一个奇怪的错误,我发现 在我运行 TIDL 演示 ,后、输出检测 ROI 坐标不正确!
           如下所示,我打印了检测到的矩形坐标,然后检查矩形坐标的输出值,几乎所有这些都不是准确的位置。
            是否需要从变量 pObjectDateDesc->ypos 和 pObjectDateDesc->xpos 中减去任何常量值 ,甚至 pObjectDateDesc->objHeight 和 pObjectDateDesc->objWth 需要乘以恒定系数?

        事实上,您回答我的此页面 不是我想要的正确信息。
          是否可以检查文件"vision_sdk\apps\src\rtos\alg_plugins\objectdetection\objectDrawLink_algPlugin.c"? 在此文件中,  当检测到车辆时,我打印变量 pObjectDateDesc->ypos 和 pObjectDateDesc->xpos,甚至 pObjectDateDesc->objHeight 和 pObjectDateDesc->objWith,但结果矩形与图像中的真实车辆对象相距较远。
          结果坐标?是否有任何数学关系


        期待您的回复、亲爱的您好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此 Draw 链接代码不需要其他数学运算,pObjectDateDesc->ypos 和 pObjectDateDesc->xpos 应提供检测到的对象位置。

    您是否正在运行 TIDL 演示、因为它没有任何更改、也没有错误的检测?

    谢谢、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen
    如果您说的是 true,,那么我认为可能是帧编号匹配或同步问题。 是否有任何同步机制来匹配每个帧的检测结果?我是说、当我保存当前帧的结果,时、它可能运行的是另一个帧、而不是当前帧。 存在帧同步问题?对不对?


    谢谢,
    Chenglin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在对象绘制链接之前的用例中已经有一个同步链接,该链接将负责同步输入 YUV 数据和元数据(tidl 的输出)。

    请首先检查 TI 提供的模型文件、并检查您是否获得了正确的值。

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已按如下方式更改原始 TIDL 配置文件:

    TIDL 配置参数
    --------------------

    InputWidth=768
    InputHeight = 320
    InputFile=inData_OD
    inputHDRFile=inHeader_OD
    netFileName=tidl_net_jdetNet_ssd.bin
    paramFileName=tidl_param_jdetNet_ssd.bin
    FPS = 10 (fps = 30 已更改)
    阈值= 0.3

    我想 、如果 fps 的变化导致检测到的结果与响应帧?不匹配

    打印检测到的结果是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何能帮助我的人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库马尔

    请检查您是否能立即回复。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    检测是否适用于独立的 TIDL 应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们尚未听到反馈、我们希望您能找到解决方案。
    关闭螺纹。