This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3351:通过 USB 连接到 PC 时未检测到 AM3351

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/750941/linux-am3351-am3351-not-detected-while-connecting-to-pc-through-usb

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Linux

您好!

我们基于 AM3351制作了定制板。 我一直在尝试使用 Uniflash 并按照 链接通过 USB/RNDIS 在 EMMC 上刷写 Linux 内核。 最初、我的 PC 将 AM335检测为串行端口设备。 链接后,我尝试安装 NDIS 驱动程序,然后将 IP 地址从 DHCP 更改为静态 IP。 更改 IP 后、我的设备消失。 现在、器件既未检测到 USB、也未检测到 RNDIS。 此外、我在 UART 上看不到 ROM 生成的任何 C 字符。 请告诉我可能的解决方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我们支持 UniFlash 的专家已离开办公室几周。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在另一台 PC 上进行了相同的检查、但未检测到设备。

    在笔记本电脑检测到的另一个板上尝试。 但是、当通过 Uniflash 进行刷写时、可以在 UART 上看到以下日志。

    U-Boot SPL 2018.01-00228-g4579b130f0脏污(2018年11月22日- 20:47:50)

    WAIT_TO_Bb 中超时:STATUS=1000

    WAIT_TO_Bb 中超时:STATUS=1000

    正在尝试从 USB eth 引导

    CCCCCCCCCC

    U-Boot SPL 2018.01-00228-g4579b130f0脏污(2018年11月22日- 20:47:50)

    WAIT_TO_Bb 中超时:STATUS=1000

    WAIT_TO_Bb 中超时:STATUS=1000

    正在尝试从 USB eth 引导

    CCCCCCCCCC

    U-Boot SPL 2018.01-00228-g4579b130f0脏污(2018年11月22日- 20:47:50)

    WAIT_TO_Bb 中超时:STATUS=1000

    WAIT_TO_Bb 中超时:STATUS=1000

    正在尝试从 USB eth 引导

    CCCCCCCCCC

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的专家仍然不在。 但我认为您不应该看到'CCCC..." 如果您将板设置为从 USB 引导、则在串行控制台上。 您是否已将电路板 SYSBOOT 设置为从 USB 引导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它没有获得足够的功率。 因此未被检测到。 问题现已解决。 无论如何都谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您返回并分享该解决方案。 非常感谢。