This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA71:功耗计算

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/748431/dra71-power-consumption-calculation

器件型号:DRA71


你好。

我正在尝试计算其中一个项目的 SoC DRA710的功耗。

我已经看到了处理器电源的两个参考设计。

实施1: http://www.ti.com/lit/ug/snvu577a/snvu577a.pdfhttp://www.ti.com/lit/ug/spruif1a/spruif1a.pdf

实施2: http://www.ti.com/lit/ug/spruii3/spruii3.pdf

我只对第二级电源感兴趣、因为3.3V 和5V 电压将由另一个 ECU 提供。 这两种实施方案是否有任何优缺点?

此外、我还在尝试计算 S0C 功耗。 在数据表中、仅提及与您的 TI 代表联系。 请帮帮我。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emanoil、

    我将结束该主题、因为我们将与电源专家离线讨论该主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Yordan。
    收到计算表后、我将关闭此主题。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emanoil、

    您是否能够将工作表发送给电源专家?
    我们可以闭合线程吗?

    谢谢、
    Yordan